Simcenter 3D Solutions 在Simcenter 3D Motion中如何通过Parameter Table实现模型参数的统一管理和多工况参数配置的自动切换

2021-12-22T16:02:39.000-0500
Simcenter 3D

摘要

Simcenter 3D Motion提供了Parameter Table功能,可以对模型中所有参数进行统一管理,并定义不同的参数选择配置,把不同的参数配置指定给特定的solution后,可以实现solution与参数配置的关联。我们已知,Motion模型中的参数可以用来控制特定的模型元素的数值,如质量、坐标值、刚度值或者阻尼等等,这样通过对多个参数的组合配置,可以在一个仿真模型中实现不同设计状态的多工况仿真,方便分析者找出最优性能的设计方案。本视频展示了如何通过Parameter Table功能实现参数统一管理和配置自动切换功能。


详细信息


Simcenter 3D Motion提供了Parameter Table功能,可以对模型中所有参数进行统一管理,并定义不同的参数选择配置,把不同的参数配置指定给特定的solution后,可以实现solution与参数配置的关联。我们已知,Motion模型中的参数可以用来控制特定的模型元素的数值,如质量、坐标值、刚度值或者阻尼等等,这样通过对多个参数的组合配置,可以在一个仿真模型中实现不同设计状态的多工况仿真,方便分析者找出最优性能的设计方案。本视频展示了如何通过Parameter Table功能实现参数统一管理和配置自动切换功能。
 

知识库文章 ID# KB000048652_ZH_CN

内容

摘要详细信息

关联组件

Acoustics Additive Manufacturing Assembly FEM Correlation and Updating Durability Electromagnetics (High Frequency) Electromagnetics (Low Frequency) Flexible Pipe Laminate Composites Margin of Safety Motion Multiphysics NX Open Nonlinear Optimization Pre/Post Response Dynamics Rotor Dynamics Samcef Environment Simulation Process Management Thermal / Flow