Simcenter Amesim RLM为用户预留模块许可证方法

2023-01-18T07:40:42.000-0500
Simcenter Amesim Automation Connect Simcenter System Simulation Client for Git Simcenter Amesim Teamcenter Share

摘要

本文介绍了如何使用RLM的options功能,为特定用户或者用户群预留其专用的许可模块


详细信息

 
  1. 点击: 开始---程序--- Simcenter RLM 13.0.0 License server---RLM server Info,或者在浏览器输入地址:http://localhost:5054,打开进入网络 license 配置界面。

 image.png
  1. 可能要求  输入用户名和密码登陆:用户名为admin,无密码,直接登陆
  1. 点击“Status”,再点击OPTIONS下的”lms”按钮
image.png
  1. 在弹出的界面中输入以下代码

TIMEOUTALL 900
DEBUGLOG +C:\ProgramData\lms\licensing\lmslog.dlog
HOST_GROUP SAIC DESKTOP-UVODR04
INCLUDEALL_ROAM HOST_GROUP GEELYNVH
Reserve 1 lms_il_dss_12 HOST_GROUP SAIC
需要修改的地方如下图所示

代码含义:建立一个用户组并制定组内成员(通过hostname),为这个用户组预留某个或者多个模块X个许可证数量。如果预留多个模块,重复第五行代码并进行相应修改即可。

如示例所示,为名为SAIC的用户组(包含一个用户DESKTOP-UVODR04)预留了1lms_il_dss_12(液压液阻库模块)。如果许可证内只有1lms_il_dss_12(液压液阻库模块),则其他任何用户不可以使用此模块。
 
  1. 完成代码输入以后,点击屏幕中间的“Update Options”
  2. 点击左侧的“shutdown”,再点击“SHUT DOWN SERVER”
image.png
  1. 点击Reread/Restart Servers,再点击“REREAD/RESTART
image.png
至此完成许可证预留X个许可证给某个用户组。
 

知识库文章 ID# KB000048001_ZH_CN

内容

摘要详细信息

关联组件

Amesim Automation Connect