Simcenter Testing Solutions 数据提取&时间置零

2021-10-25T02:39:20.000-0400
Simcenter Testlab

摘要

数据提取-时间置零


详细信息

1. 载入插件

经由“Tools →  Add-ins”路径,勾选“Time Data Selection”插件,可以激活Simcenter Testlab软件内的“Time Data Selection(时域数据选择)”功能,如图1所示。 

User-added image
图 1:激活时域数据选择功能

“Time Data Selection(时域数据选择)”工作界面载入Simcenter Testlab 软件内,如图 2所示。  

User-added image
图 2:“时域数据选择”界面 

“时域数据选择”是桌面(Desktop)功能的一部分,无需额外许可文件。

2. 查看时域历程

点击“Add(添加)”或“Replace(替换)”按钮,可将“Input Basket(数据篮)”中数据读入“Time Data Selection(时域数据选择)”工作界面,如图3所示。

User-added image
图 3:读入数据篮中数据
 

勾选View列、数据名称(Name)前方的复选框,可以将数据显示在软件界面右侧,如图4所示。 

User-added image
图 4:显示时域数据


3. 选择数据段 

选择数据段有两种方法,一是拖动鼠标选择;二是在From和To后侧输入起始和结束时刻,如图 5所示。

User-added image
图 5:选择数据段 

选中的数据段以黑色高亮显示,一次只能定义一个数据段。如需重置数据段,需按住CTRL(控制)键并在黑色区域上单击一次。


4. 提取数据段

点击“Use Segment for Processing”图标,可以锁定数据段的时间范围,如图6所示。

User-added image
图 6:锁定数据段时间范围 

点击软件界面左下角的Save As...按钮,勾选“Save Processing segment only”,输入数据段名称,点击OK按钮,即可将数据段存储到一个新文件中,如图 7所示。

User-added image
图7:提取数据段
 

5. 将数据段开始时间置零

保存数据段后,时间标注反映的是原始时刻。如图 8 中保存的数据段从 6.23 秒开始。 

User-added image
图 8:保存的数据段不是从零秒开始

有时需要将起始时刻设置为零秒,可以通过“Time Signal Calculator(时域数据计算器)”中的 SETXSTART 函数来实现。

要使用 SETXSTART 函数,需勾选“Tools →  Add-ins”路径下的“Time Signal Calculator(时域数据计算器)”插件,插件加载完成后如图9左下角黄色框内所示。 

User-added image
图 9:Time Signal Calculator(时域数据计算器)

在函数列表中找到 SETXSTART函数。在 SETXSTART 函数参数设置界面,输入“待后处理通道编号”为CHx和“start(起始时刻)”为0。

还可以将“CHx”与“Repeat for”结合起来,实现多个通道的起始时刻同时置零操作,如图10所示。

User-added image
图 10: SETXSTART 参数设置

参数输入完成后,点击软件界面左下角的“Calculate(计算)”按钮,时域数据起始时刻被设置为零秒,如图 11所示。

User-added image

图 11:使用“SETXSTART函数”将数据段起始时刻置零

知识库文章 ID# KB000047966_ZH_CN

内容

摘要详细信息

关联组件

Simcenter Testlab Digital Image Correlation Testlab Environmental Testlab Acoustics Testlab Data Management Testlab Desktop Testlab Durability Testlab General Acquisition Testlab General Processing & Reporting Testlab Rotating Machinery & Engine Testlab Sound Designer Testlab Structural Dynamics Testlab Turbine