工程上通过会遇到表面振动不易测量的情况,如旋转结构,移动结构,热结构以及轻质结构等;对于复杂的振动系统,受限于模型参数和载荷、边界等参数,其表面振动也是不容易精确获得的。这些结构的振动信息不仅对于结构振动情况分析非常重要,而且同时这些表面振动也是声学仿真的边界条件。 Simcenter 3D继承LMS Virtual.Lab声学逆技术的功能,通过测量靠近结构表面的声压,并通过特有专利的技术声学传递矢量(ATV),进一步反算获得结构表面振动;同时,还可以补充一些表面振动测试的结果用于提高精度。 ATV set meshes (acoustic envelope around the gearbox housing, and near-field microphones)
本文通过Simcenter 3D 2021.1版本案例操作,对该方法进行进一步阐述: 1 建立一个装配型文件,把声学模型作为其中的部件,通过编辑表征,把声学ATV和声学模型进行关联。这里的ATV就是声学包络面(结构表面)到近场麦克风场点的传递关系
2 创建创建声振分析类型,进入到仿真环境,通过Model and Load Pre-Processing(MLPP)导入麦克风上的声压值。这里可以导入通过试验数据处理得到的sc_h5文件,并采取数据映射的方式。
3 通过MLPP,使用Create Load Recipe from Results生成Load Recipe,然后使用Create New Solution from Load Recipe生成求解,注意这里需要选择Simcenter 3D Noise and Vibration 求解器类型。 4求解并进行后处理,获得结构表面振动速度。 5 关于声学逆技术中的求解参数中的正则化方法,这里需要做一些介绍。 声压p和表面振动速度、ATV服从如下关系 {p}m=[ATV]m,n{v}n 因此表面振动等于 {v}n=[ATV]n,m-1{p}m 对于ATV矩阵的求逆,需要采用奇异值分解,即 ATVm,n=[U]m,m[Σ]m,nVn,n 其中 [Σ]m,n=σ1σ2⋱σk-1σk 求逆需要移除小的奇异值σ,也就是需要保留σ≥ασ1的奇异值。其中α是阈值系数,可以采用两种方式进行确定: (1) 手动输入规定 (2) L曲线算法,根据曲线变化,由程序自动选择最优阈值 Simcenter 3D程序中采用Adaptive Pruning Method来确定最优的阈值 6 小结 声学逆技术是通过试验等手段获取近场声压响应数据,并根据声学传函(ATV),反算获取结构表面振动,这对于无法通过试验或者仿真手段获取表面振动情况下,研究表面振动及声辐射特性具有特殊意义。