Simcenter 3D Solutions 声学逆技术的方法

2023-01-18T07:44:29.000-0500
Simcenter 3D

摘要

工程上通过会遇到表面振动不易测量的情况,如旋转结构,移动结构,热结构以及轻质结构等;对于复杂的振动系统,受限于模型参数和载荷、边界等参数,其表面振动也是不容易精确获得。这些结构的振动信息不仅对于结构振动情况分析非常重要,而且同时这些表面振动也是声学仿真的边界条件。


详细信息

工程上通过会遇到表面振动不易测量的情况,如旋转结构,移动结构,热结构以及轻质结构等;对于复杂的振动系统,受限于模型参数和载荷、边界等参数,其表面振动也是不容易精确获得的。这些结构的振动信息不仅对于结构振动情况分析非常重要,而且同时这些表面振动也是声学仿真的边界条件。
User-added image
Simcenter 3D继承LMS Virtual.Lab声学逆技术的功能,通过测量靠近结构表面的声压,并通过特有专利的技术声学传递矢量(ATV),进一步反算获得结构表面振动;同时,还可以补充一些表面振动测试的结果用于提高精度。
  User-added imageUser-added image
ATV set meshes (acoustic envelope around the gearbox housing, and near-field microphones)

本文通过Simcenter 3D 2021.1版本案例操作,对该方法进行进一步阐述:
1 建立一个装配型文件,把声学模型作为其中的部件,通过编辑表征,把声学ATV和声学模型进行关联。这里的ATV就是声学包络面(结构表面)到近场麦克风场点的传递关系
  User-added imageUser-added imageUser-added image

2 创建创建声振分析类型,进入到仿真环境,通过Model and Load Pre-ProcessingMLPP)导入麦克风上的声压值。这里可以导入通过试验数据处理得到的sc_h5文件,并采取数据映射的方式。

User-added imageUser-added image
3 通过MLPP,使用Create Load Recipe from Results生成Load Recipe,然后使用Create New Solution from Load Recipe生成求解,注意这里需要选择Simcenter 3D Noise and Vibration 求解器类型。
User-added image
4求解并进行后处理,获得结构表面振动速度。
User-added image
5 关于声学逆技术中的求解参数中的正则化方法,这里需要做一些介绍。
声压p和表面振动速度、ATV服从如下关系
{p}m=[ATV]m,n{v}n
因此表面振动等于
{v}n=[ATV]n,m-1{p}m

对于ATV矩阵的求逆,需要采用奇异值分解,即
ATVm,n=[U]m,m[Σ]m,nVn,n
其中
[Σ]m,n=σ1σ2σk-1σk
求逆需要移除小的奇异值σ,也就是需要保留σ≥ασ1的奇异值。其中α是阈值系数,可以采用两种方式进行确定:
1) 手动输入规定
2) L曲线算法,根据曲线变化,由程序自动选择最优阈值
User-added image
Simcenter 3D程序中采用Adaptive Pruning Method来确定最优的阈值
User-added image
6 小结
声学逆技术是通过试验等手段获取近场声压响应数据,并根据声学传函(ATV),反算获取结构表面振动,这对于无法通过试验或者仿真手段获取表面振动情况下,研究表面振动及声辐射特性具有特殊意义。
 

知识库文章 ID# KB000045383_ZH_CN

内容

摘要详细信息

关联组件

Acoustics Additive Manufacturing Assembly FEM Correlation and Updating Durability Electromagnetics (High Frequency) Electromagnetics (Low Frequency) Flexible Pipe Laminate Composites Margin of Safety Motion Multiphysics NX Open Nonlinear Optimization Pre/Post Response Dynamics Rotor Dynamics Samcef Environment Simulation Process Management Thermal / Flow