Simcenter Testing Solutions
给LMS SCADAS XS前端充电有哪些选择?
2024-04-18T14:44:55.000-0400
Simcenter SCADAS
摘要
给LMS SCADAS XS前端充电有哪些选择?
详细信息
Q:
给LMS SCADAS XS前端充电有
哪些选择
?
A
:
给
LMS SCADAS XS
充电有几种选择。
1.通过USB端口
a.用USB信号线与电脑或者笔记本的USB端口连接。
b.用XS附带的电源适配器。(SC-XS-PA8)
c.用带有USB端口的点烟器线
2.通过LAN端口:通过网线将XS与带有POE以太网供电功能的交换 机连接来进行充电。详情请参阅FAQ的最后一部分
Q:
LMS SCADAS XS前端充电的主要要求是什么?
A:
给
15瓦/小时 的可循环充电的锂电池充电最大需要
5V@1300mA
。对于这种情况,最优的解决方案是使用自带的电源适配器连接市电给
XS充电
。
当XS连接电脑充电时,它需要5V@800mA , 这时充电的时间会长一点。
当XS和电脑连接时,可以进行采集,也可以充电,但是有一些特殊限 制。参见后面的相关部分。
注
:充电时间取决于环境温度、电池状态、开/关机状态等因素
。
Q:
温度如何影响
LMS SCADAS XS的充电?
A
.
LMS SCADAS XS
的设计确保了集成的电池在很宽的温度范围内安全可靠的运行。
这意味着集成充电保护电路有助于防止电子产品过热或电池结晶。在
0°C(32°F)
以下或
28°C(82°F)
以上停止对电池充电。在这个温度范围外,
XS
会通过电池放电或电源工作,但不允许对电池充电。
Q:
如何用
PC或者笔记本电脑来给XS充电?
笔记本电脑或
PC
上的
USB
端口的输出功率取决于多种因素,如
USB
标准或连接设备的数量。
USB
端口的最
大输出功率由
USB
标准来决定,在
USB 2.0
情况下可以提供
500 mA
,在
USB 3.0
端口下可以提供
900 mA
。
由于
LMS SCADAS XS
需要
(5V) 800 mA
电源充电,因此需要连接
USB 3.0
端口。
注:当ICP电流和6V直流电源被激活时,可能会导致LMS SCADAS XS在5V时需要超过800 mA以上的电流。这意味着电脑提供的功率不足,这时也会消耗电池电量直至耗尽。对于这些情况,建议使用外部电源,如SC-XS-PA8或汽车点烟器适配器。
Q:
我如何识别
USB端口是否兼容USB3.0?
A:
大多数制造商使用蓝色连接器或特殊符号来区分
USB3.0端口。如果可用,请参阅制造商提供的规格说明
。
Q:
我可以使用车载多媒体
的
USB
端口为LMS SCADAS XS充电
吗
A:
只要USB端口能提供最少800mA@5V,就能正常给XS充电。
但是车载多媒体的连接方式可能被厂商改变。
如果你不确定汽车的
USB
连接的规格,则建议使用点烟器线。
Q:
如何使用
XS LAN端口为LMS SCADAS XS充电?
A:
SC-XS12-N是一个启用了IEEE1588的新版本,一个专用的PTP(精确时间协议)交换机可以把多个XS连接在一起,从而扩展通道数
。
该专用以太网交换机具有POE以太网供电功能,通过专用网线(SC-XS-LAN2M)提供持续运行所需的900 mA电流。购买SC-XS12-N版本会附带这根信号线
。
SC-XS06-E a
n
d SC
-
XS12-
A
在固件版本升级到
5.0
或更高版本之后,可以通过
LAN
端口与
PC
或笔记本电脑
的直接连接。然而
电脑的网口不具有
POE
(以太网供电)功能。
当
XS直接和电脑连接时,不能给
XS
充电,这时需要外部的带有
POE
功能的交换机来给
XS
充电。(注意带
POE
功能的交换机不是西门子提供的)购买
SC-XS-06-E
或
SC-XS12-A,附件不包含
专用网线
(SC-XS-LAN2M)
,需要单独下单订购。
知识库文章 ID# KB000040115_ZH_CN
内容
摘要
详细信息
关联组件
SCADAS Durability
SCADAS III
SCADAS Lab
SCADAS Mobile
SCADAS PBN
SCADAS RS Configuration App
SCADAS RS Hardware
SCADAS RS Recorder App
SCADAS Recorder
SCADAS XS