Simcenter Testing Solutions OA值是如何计算的?

2024-04-18T14:38:29.000-0400
Simcenter Testlab

摘要

OA值是如何计算的?


详细信息

问题:
OA值是如何计算的?
答案:
从一个时域数据可以有多种计算OA值的方式。一般来讲OA值可以基于时域数据也可以基于频域FFT来计算。
基于FFTOA
这种计算方式是根据所采信号做完频谱计算后的RMS值来计算的。RMS值是频域范围内的参数,它是讲频谱值平方之后再进行计算的。然后计算均方根值。以一个频谱数据块为例,OA值是按照以下的公式来计算的:

让我们以一个时域数据为例,该数据测试时长10s。跟踪时间采取,每帧时长0.5s,计算过程如下图所示:

OA值在计算完成之后,会以每个跟踪时间点作为标记时间。
基于FFTOA值在testlab中是通过Signature Testing或者Signature throughput processing来计算的:

基于时域的OA
这种通用的声级计计算遵守IEC 61672-12002。它是通过以下的公式来计算的:
 
  • 是以s为单位的用于时间计权的指数时间常数;
  • ε是一个虚拟变量,用于时间积分,在公式中- 代表积分下限,积分上限是我们可观测的时间t
  • pε)是即时的声压信号;
  • p0是参考声压;
在方程中,对数括号内的分子是时间计权的指数形式,并且开根号。
Testlab中,一些参数需要调整。
  • 频域计权
    计权可以加入自己想要的计权方式;
  • 积分类型
    • Fastimpulseslowuser,这些积分类型对应着不同的时间常数
    • 对于线性模式,声级会被线性积分(也就是对应的时间常数为0);

      计算后会创建两种结果的曲线:一个是名字的末尾带T(比如LAeqT):每一个数据点对应积分平均之后的声级,数据时长是从一个跟踪时间点至当前的积分时间点。另一个结果是名字的末尾带t(比如LAeqt):每一个数据点对应积分平均之后的声级,数据时长是从前一个跟踪时间点至当前的跟踪时间点。
注意VDV计算是指按照标准ISO2631所指的Whole Body Vibration来计算的,这里不作进一步的讨论。
  • 统计
    这种OA值是针对每一个采样点来计算的,最后在图标中显示时是标记在每一个跟踪时间点处,这个参数是在tracking setup中设置的。每个跟踪点处的值取决于选择的统计类型。这个选项只有在指数计权时才可以选择,线性模式下不可以:可能的值有“None”、“Min”、“Max”
    • None:在每一个跟踪时刻取即时的声级;
    • Max:在每一个跟踪时刻,取即时声级的最大值;
    • Min:在每一个跟踪时刻,取即时声级的最小值。
Testlab中,可以获取一些定义好的声级计算,如下表所示:
LAFA计权快档
LASA计权慢档
LAFMAXA计权快档最大值
LASMAXA计权慢档最大值
LAEQ等效A计权
 
当选择User – Define your own level,可以根据自己意愿来调整相关参数。
基于时域的OA值计算在Testlab中可以利用Signature Testing或者Signature throughput processing来计算:

 
 
 
 
 

知识库文章 ID# KB000039417_ZH_CN

内容

摘要详细信息

关联组件

Simcenter Testlab Digital Image Correlation Testlab Environmental Testlab Acoustics Testlab Data Management Testlab Desktop Testlab Durability Testlab General Acquisition Testlab General Processing & Reporting Testlab Rotating Machinery & Engine Testlab Sound Designer Testlab Structural Dynamics Testlab Turbine