Simcenter Testing Solutions 怎样平均来自不同试验的瀑布图结果?

2022-03-30T04:53:31.000-0400
Simcenter Testlab

摘要

怎样平均来自不同试验的瀑布图结果?


详细信息

Testlab软件有两种可能的方法用于平均瀑布图,第一种方法是使用插件Run Data Averaging & Comparison Organizer;第二种方法是使用Signature Data Post-Processing。

方法一:使用Run Data Averaging & Comparison Organizer

加载插件之后,你需要到‘Compare Run’工作页面,通过‘Run Selection’按钮从你的试验中加载所有数据,比如,数据篮。

在‘Function Selection’对话框,你能看到有哪些函数可用。
用户添加的图片
对于这函数而言,你可以进行平均、最小包络、最大包络、标准差和/或3西格玛等计算。这些结果将显示在显示区域,你也可以保存它们。
用户添加的图片

 LMS Test.Lab 13A开始,这些瀑布图数据的平均、最小包络、最大包络结果,只有在保存之后再可用。

得到这些平均的结果,你需要点击‘Save…’按钮,并且勾选上‘平均瀑布图数据’选项,然后点击‘OK’,以便在处理中包含瀑布图。
用户添加的图片
注意:如果选项‘Result X-axis values’ 和选项‘Result X-axis range’ 设置成‘From first run’ 和 ‘Intersection’,瀑布图数据的平均才可进行。这些设置可点击Compare Runs下面的‘Option…’按钮。
用户添加的图片
在‘Navigator’工作页面,你可以找到这些结果:
用户添加的图片
方法二:使用Signature Data Post-Processing

加载插件之后,你可打开‘Post Processing’工作页面。通过数据浏览,你将能选择所有需要进行平均的瀑布图数据。然后在‘Processing Function & Set Definition’ 下面选择“Average of Waterfalls”:
用户添加的图片
你可以选择数据位置和给一个新的试验名,然后点击“计算”。

使用数据浏览,你将能直接显示平均之后的瀑布图
用户添加的图片
注意:

使用Run Data Averaging,你能得到所有试验数据的平均。

使用Post-Processing,你只能得到一次试验数据的平均。

对于进一步处理而言,我们建议使用Run Data Averaging去平均瀑布图数据。

知识库文章 ID# KB000033562_ZH_CN

内容

摘要详细信息

关联组件

Simcenter Testlab Digital Image Correlation Testlab Environmental Testlab Acoustics Testlab Data Management Testlab Desktop Testlab Durability Testlab General Acquisition Testlab General Processing & Reporting Testlab Rotating Machinery & Engine Testlab Sound Designer Testlab Structural Dynamics Testlab Turbine