Tecnomatix Como aplicar um trilho a um Robô e como utiliza-lo

2024-09-02T14:36:39Z
Process Simulate

Resumo


Detalhes

Este article trata de como adicionar um trilho no Robô

Solution

Para que se possa adicionar um trilho no Robô é preciso que o Recurso possua cinemática aplicada. 

Caso precise de ajuda na aplicação da Cinemática, procure pelo artigo: 

PL8808758 - Criando Cinemática - Trilho de Robô - Prismática

01 - Como aplicar 

02 Como utiliza-lo

Aplicação do Trilho ao Robô

Para definirmos o trilho no robô usaremos a ferramenta: Robot >> Setup >> Robot Properties 


No Painel do Robot Properties clique em External Axes e posteriormente selecione o recurso que será o trilho do robô:


Deste forma o trilho estará definido.

Lembrando que a junta deste trilho está especificada, neste caso a junta J1.

Utilizando o Trilho

Para utilizar o trilho é necessário duas ferramentas:

Robot >> OLP >> Mark Current Rail Value


Esta ferramenta é usada para copiar os valores do Rail para a posição do Robô de acordo com o via criada.

A outra ferramenta para a utilização do Rail é:

Robot >> OLP >> Set External Axes Values


Esta ferramenta gravara a informação do eixo externo para cada via criada. 

Veja o video demonstração em que se pode encontrar cada uma das descrições acima.

Nº de ID do artigo de KB PL8808915

Conteúdo

ResumoDetalhes

Componentes associados

Process Simulate Off-Line Programming (OLP) Process Simulate Tools