Quando utilizar o Wrap Sketch e Along Curve combinados?
SolutionA utilização desta ferramentas, entre outro cenários possíveis, se dá na construção de um modelamento que se repete ao longo de um dado caminho projetado em uma dada superfície.
Esta ferramenta é utilizada quando se quer projetar um Sketch é uma dada superfície, seja ela qual for.
Esta Feature pode ser encontrada em:
Surfacing >> Curves >> Project:
Para o intuito de projeção temos também a ferramenta Project, mas esta não se aplicara neste caso.
A ferramenta Wrap Sketch funcionará como um tipo de Projeção em Laço. Nesta projeção o Sketch "abraça" a superfície. É preciso ter calor que o plano de espelhamento precisa ser tangente a superfície.
Utilizarei um cilindro para esta demonstração. Ao selecionar um Plano Tangente faço o desenho de uma linha:
O Ponto inferior determinará em que local da arestas da base do cilindro esta reta será projetada, bem como os outros pontos, sendo o circulo do meio o que vai determinar o toque inicial na superfície deste cilindro. No desenho de uma escada o ângulo definiria a inclinação.
Ao terminar, vejo a projeção perfeita:
Está feature é capaz de reproduzir copia de um dado modelamento ao longo de um curva. Agora que temos a curva, podemos utiliza-la neste Pattern, todavia, esta ferramenta pode ser utilizada com quaisquer outras curvas.
O Patterns Along Curve pode ser encontrado em:
Home >> Pattern :
Os Settings são:
Selecione a feature que se deseja replicar:
Selecione a curva e o ponto em que ser começará a replicar, posteriormente selecione os ajustes desta replicação:
Clique em Preview :
Os Settings são importantes para definir como esta replicação acorrerá e com que referencia. Se a referencia estiver errada a replicação não ocorrerá como o esperado.