Solid Edge Tempo de abertura - Simplificação de Conjuntos - Solid Edge

2024-07-31T18:00:02Z
DOC_MANAGEMENT ASSEMBLY

Resumo


Detalhes

Este artigo tem como tema central:  Otimização do processo de abertura de grandes montagens. 

Solution

Este artigo contém os tópicos:

-  01 Conceito da Simplificação 

-  02 Como Executar a Simplificação

     - 02.a Utilização do Simplify (Enclosure) 

    - 02.b Utilização do Visible Fases 

- 03 Configuração do método de abertura de conjuntos

- 04 Relação entre tamanho do arquivo e tempo de abertura do arquivo

- 05  Como salvar um modelo simplificado

- 06 Experimento proposto 

A interface exposta nas imagens é referente a interface do Solid Edge 2024

Conceito da aplicação

Quando falamos em simplificações é preciso que se tenha claro que não estamos falando em alterações matemáticas do modelo original, estamos falando de uma nova representação do conjunto original com um modelo matemático simplificado, advindo do original. Ou seja, os dois modelos existirão dentro do mesmo arquivo, dando ao usuário a opção de escolha de processamento e representação no momento mais adequado para cada uma delas (As design e Simplified).

Ao se trabalhar com Layout, entende-se que estruturas que não são visíveis e relevantes para a montagem podem ser removidas do processamento matemático do Solid Edge. Com isto, pode-se adequar a necessidade de uso da ferramenta com o potencial de processamento do Hardware disponível. 

E para além de questões como: Velocidade de abertura / Agilidade no manuseio e fluidez no uso, a simplificação também pode ser usada a fim de compartilhamentos limitados de geometrias. Exemplo: Compartilhasse a casca de dado conjunto (Sem dados de construção).

O que é a simplificação na pratica?

Exemplo, temos um conjunto (CONJUNTO D) com 3 Subconjuntos: 

Item A


Item B


Item C


Conjunto D

Conjunto D

Pode-se trabalhar com o conjunto D em vários níveis.  

Sendo o Primeiro Nivel: 

Nivel 1 - Conjunto AA - Realização de Montagem / Criação de Joint

Nivel 2 - Agindo como subconjunto em diferentes níveis de estruturas de montagens 

.

.

.

Nivel N -   Layout.

Conjuntos de Níveis menores possuem poucos Subconjuntos e ou poucos itens em sua estrutura

Conjuntos de Níveis maiores possuem muitos Subconjuntos e ou muitos itens em sua estrutura.

Seguindo a imagem abaixo, nota-se que as simplificações são feitas de acordo com a necessidade de representação e uso de um dado conjunto na estrutura de outro.

Quando se tem limitações de processamento gráfico (Hardware) as simplificações servirão como uma estratégia de otimização de tempo e fluidificação na operação dos itens durante o uso do Solid Edge.  

Imagina-se o conjunto D sendo utilizado em vários níveis de montagem, participando como sub item linha 2, Linha 3 e linha 4.


Diante disto, entende-se que as simplificações são construídas a medida em que entede-se que são necessárias. E não se tem como boa prática simplificar itens de níveis inferiores, uma vez que estes já deveriam vir simplificados.

Como executar a simplificação?

As simplificações estão contidas no módulo SIMPLIFY

Aqui trataremos de duas:

Enclosure e Visible Faces

 Iremos utilizar como modelo de exemplo o Jigsaw.asm, pertencente ao diretório de instalação do Solid Edge 2024.

Imagem A

Como no  exemplo conceitual, temos itens internos a este conjunto que não fazem diferença para uma nova montagem e podem não ter relevância geométrica dentro do próprio jigsaw.asm.

Quais itens? 

Itens internos: 

Imagem B

O  Jigsaw será montado no conjunto Layout e sabendo disto, volta-se alguns níveis para a execução de simplificações nos subconjunto do Jigsaw que não devem ser feitos no nivel 1 da estrutura do Layout.

Os componentes internos são subníveis do conjunto Jigsaw , na linha 2. 

Imagem C

Veja, nesta montagem os componentes internos do conjunto Jigsaw.asm são irrelevantes

Voltando ao Subconjunto pertencente ao Jigsaw.asm

No Exemplo conceitual podemos considerar o jigsaw.asm como sendo o item D

Aqui pode-se apenas simplificar a geometria como também pode-se simplesmente desconsiderara-la.

Caso queira-se simplificar a geometria: Executa-se a simplificação no subconjunto itens internos.

Caso queira-se desconsiderar o subconjunto: Aplica-se a simplificação no conjunto Jigsaw.asm.

Neste momento faz-se a simplificação da geometria, para uma geometria genérica representativa. 

Enclosure

O Enclosure transforma uma geometria complexa em uma geometria simplificada por paralelepípedos e ou cilindros. Usa-se para consider genericamente a silhueta de um dado conjunto.

Conjunto JS-0021.asm (Itens internos)

Imagem D

O Enclosure esta dentro do Modulo Simplify.

Para acessar o modo de Simplificação seleciona-se: 

- Tools

- Models >> Simplify 

Imagem E

Para este caso, também simplifica-se as geometrias, para isto, clica-se em:

- Model


Enclosure:


Geometria resumida deste conjunto:

De:


Para:


A versão simplificada fica registrada na arvore de construção do conjunto:


Salva-se o conjunto.

Configurações - Modos de abertura de conjuntos

No Solid Edge posso configurar a forma com que se abre um conjunto, este procedimento maximiza a capacidade de processamento de grandes conjuntos, para isto, com um conjunto aberto, clico em: 

File >> Options >>  Assembly Open As: 

Imagem G

Com isto pode-se configurar a opção de abrir grandes/médios/pequenos conjuntos visualizando a priori  a simplificação.

Como este conjunto de exemplo é um conjunto pequeno, vou usar a seguinte configuração: 


Clico em Ok e reabro uma sessão nova do Solid Edge.

No momento que se abrir um o Jigsaw com esta nova configuração de abertura, eu terei: 


Ja com o conjunto em modo simplificado.

Caso eu queira voltar para o modo  Design Assembly:


E tenho minha visualização original:


Visible Faces

Neste momento, aplica-se a simplificação diretamente no conjunto Jigsaw visando simplificar o nível 2 da estrutura pois, mesmo com as geometrias simplificadas, em termos do conjunto Layout.asm (Imagem C) estes componentes são irrelevantes para a montagem.

Por tanto, novamente ativo o Simplify (Imagem E) e seleciono a opção Visible Faces.

Imagem F

Com esta opção consegue-se ocultar itens que não são visíveis e por tanto não relevantes no contexto de uma dada montagem.

Posso selecionar ou tornar a seleção automática: 


Obten-se:


Salvo o conjunto e retorno para o meu conjunto Layout.asm (Imagem C)

Obtem-se o seguinte resultado:


Note o conjunto As Design (Ocultando um item para visualização do itens internos):


Relação entre Tamanho e Tempo de abertura

O Tamanho dos arquivos aumentarão, pelas features adicionadas, todavia, o tempo de processamento reduzirá. O tempo de abertura não é necessariamente proporcional ao tamanho do arquivo. 

Essa diferença no tempo de abertura poderá ser percebida de acordo com o tamanho total do conjunto. Quanto maior for a quantidade de simplificações, menor será o tempo de abertura do conjunto.

Salvar modelo Simplificado

Vou aplicar uma simplificação no meu Layout.asm, utilizando o Visible Faces ( Imagem F)

Agora tenho uma versão simplificada do meu Layout.asm:


Pode-se salvar o modelo simplificado e com isto tem-se a possibilidade de enviar layouts sem modelos matemáticos acoplados.   


Experimento proposto

Faça o seguinte teste, abra o arquivo:


Carregue as opções do para abertura de grandes conjuntos (Imagem G) e as configure tal qual a imagem abaixo: 


Afira o tempo consumido para a execução da abertura deste conjunto.

Faça o mesmo procedimento utilizando as seguintes configurações: 


Use como referência os modelos encaminhados no anexo.

Os arquivos são advindos da versão Solid Edge 2024.

Conclusão - Tamanho do Arquivo

Verifica-se que o arquivo que contém maior quantidade de itens e carrega consigo uma grande quantidade de simplificações, possui um tamanho menor que o tamanho do arquivo com o Layout simples. No entanto, se retirarmos as simplificações o arquivo Layout2.asm levará um tempo de abertura extremamente maior que o tempo de abertura do Layout.asm. Não há um tempo especificado, pois , cada maquina terá um desempenho a depender de seu hardware.


Layout.zip (39.6 MB)

No nível 2

Nº de ID do artigo de KB PL8804135

Conteúdo

ResumoDetalhes

Componentes associados

DOC_MANAGEMENT: INSIGHT DOC_MANAGEMENT: OTHER