NX Atualizar o License Server e Substituição do Arquivo de licença

2024-07-10T22:07:46Z
Licensing

Resumo


Detalhes

Como realizar a substituição do arquivo de licença? Levando em consideração as novas versões do License Sever (Atualização do VENDOR)

Solution

Existem aplicações que exigem a utilização de um novo gerenciador de licenças, pois os novos gerenciadores possuem o VENDOR atualizado em relação ao antigo.

Saindo de ugslmd para saltd.

Para este artigo, considera-se as versões de License Server:

Siemens License Server v3.2.0 (FlexNet 11.19.4.1)

Siemens License Server v4.0.0 (FlexNet 11.19.5)

Siemens License Server v2.4.0.0 (FlexNet 11.19.0.1)

1 - Analise dos requerimentos de licença

2 - Atualização da licença

Atualização do Servidor de licenças

Remova a instalação atual usando a ferramenta de remoção do windows

Rode a mídia de instalação como administrador da maquina.

Selecione o idioma de instalação.

Clique em Navegar para que se possa escolhe o arquivo de licença. 

Selecione a licença

Clique next

No momento em que for solicitada o apontamento das portas, você poderá optar por deixar 29000 e 29001 e adequar o arquivo de licença a essas portas ou modificar as portas para 28000 e 28001 para que o servidor esteja adequado ao arquivo de licença.

Clique next.

Até o ultimo passo da instalação.

Atualização da licença

2 - Caso se tenha o License Server atualizado, bastará realizar a troca da licença antiga pela nova.

Existem algumas formas destas, vou destacar 3:

Utilizando a mídia de instalação

Rode a mídia de instalação como administrador da maquina e selecione:


Clique em Browser para selecionar o novo arquivo de licença:


Next.

Selecione as portas de acordo com as portas declaradas no arquivo de licença:


O arquivo de licença deve conter as mesmas informações, sejam elas 29000 e 29001 ou 28000 e 28001.


As portas devem coincidir. Caso você mantenha as portas 29000 e 29001 no arquivo de licença você deverá substituir onde esta demarcado ou realizar o processo contrário.

É importante que na linha VENDOR o ugslms seja substituído por saltd saltd PORT=29001 (OU 28001) na linha de cima deve-se adequar a porta escolhida (28000 ou 29000).

Clique next e install.

Utilizando o LMTOOLS

Quando se tem o License Server já atualizado, selecione o LMTOOL:


Rode como administrador 

Selecione a guia: Start/Stop/Reread 

Clique em Stop

Quando o servidor parar, copie o seu novo arquivo de licença, selecione o caminho descrito na guia: Config service.


Acesse o caminho como no exemplo acima

Cole seu novo arquivo de licença

Remova o arquivo de licença antigo

Retorne ao LMTOOL

Vá a guia Start/Stop/Reread 

Selecione Start.

Fim do processo.

Utilizando os serviços do Windows

Abra os serviços do windows como administrador

Encontre o serviço chamado: Siemens License Server

Clique com o botão direito em Parar Serviço

Quando o serviço parar, copie o seu novo arquivo de licença.

Acesse o caminho da licença atual; 

Cole seu novo arquivo de licença

Remova o arquivo de licença antigo

Volte ao Serviços do Windows e dê Start no Siemens License Server

Nº de ID do artigo de KB PL8800246

Conteúdo

ResumoDetalhes

Componentes associados

Siemens License Server