Solid Edge Ferramenta de Espelhamento - Modulo Assembly Solid Edge 2023

2024-03-08T14:06:10Z
ASSEMBLY

Resumo


Detalhes

Como utilizar a ferramenta de Espelhamento do Modulo Assembly e entender seu Funcionamento?

Solution

- Criar plano de espelhamento

- Ferramenta de Espelhamento (modulo assembly)

- Selecionar o Plano de Espelhamento

- Qualificação do Action

Criar plano de espelhamento

A criação de um plano é opcional, todavia, é um passo de aceleração do desenvolvimento, uma vez que, criando o plano pode-se ao mesmo tempo posicionar o modelo na montagem a qual pertence o modelo a se espelhar.

 Ferramenta de Espelhamento (modulo assembly)

Realiza-se o mirror para criar uma copia de um ou mais recursos, espelhados em relação a uma face ou a um plano ou apenar para criar uma cópia rotacionada em um dado eixo.

Abra o arquivo .ASM em que deseja realizar a aplicação

Na aba Home, selecione a feature “mirror components” que se localiza no grupo Pattern.

ícone do Mirror, Solid Edge 2023

Selecione todos modelos que constituem o conjunto através da árvore de recursos ou pela area gráfica.

Selecionar o Plano de Espelhamento

Após a seleção dos constituintes para o espelhamento será necessário selecionar o plano o qual se quer obter o resultado do espelhamento. Em termos de simetria de peças ou qualquer que seja a particularidade do modelo o plano de espelhamento não trará respostas diferentes, no que se refere ao ACTION.

Qualificação do Action


O Action ou Ação em português tem com finalidade o Setting manual e automático. O Solid Edge tem inteligência para determinar modelos simétricos e não Simétricos, por menor que seja a Assimetria. 

Rotation

O Rotation é usado quando se pretende apenas rotacionar um dado modelo presente no conjunto e é selecionado automaticamente quando o Solid Edge reconhece um modelo Simétrico. É importante que se saiba que quando esta opção esta ativa o Solid Edge criará mais uma instancia daquele modelo, por tanto, no BOM daquele conjunto haverá pelo menos mais que uma unidade relacionada.

Mirror

O Mirror ou espelhamento em português, é utilizado para tratarmos de modelos Assimétricos. É importante salientar que em casos particulares mesmo a peça não sendo simétrica o espelhamento pode não ser necessário, em casos por exemplo, nos quais a montagem não é impactada e o funcionamento do conjunto se dará perfeitamente, de uma forma ou de outra. Exemplo: Um modelo o qual a característica que o torna assimétrico é uma feature de texto. 

Quando se usa a Action Mirror é preciso que se leve em consideração que o modelo espelhado se tornará um arquivo individual. Tendo com resultado, novos itens na BOM do conjunto.

Exemplo: 

Modelo A será espelhado, este modelo é Assimétrico, por tanto a action configurada automaticamente será o MIRROR, por padrão o Solid Edge cria um novo arquivo com o Sufixo : Mir, mas você poderá renomea-la e até estipular um novo diretório. 


No exemplo do Video é possível visualizar que a mesma peça que aparentemente podia ter as mesmas dimensões de desenvolvimento é tida como Assimétrica e posteriormente como Simétrica. O Solid Edge não considerar um valor mínimo para determinar se é ou não Simétrico, o modelo.  Caso a diferença seja millesimal, mesmo assim ele dará o resultado correto.

No entanto, caso o usuário não considere a necessidade de realizar o Mirror ele poderá optar por Selecionar Manualmente, outra opção.

No exemplo abaixo as imagens de dois modelos, um simétrico e outro não:


Observando os soi modelos, temos um Simétrico e outro Assimétrico, qual deles representa respectivamente a simetria?


Avalie sempre o modelo quando houver um resultado inesperado na seleção automática do Solid Edge em relação a simetria. 

Nº de ID do artigo de KB PL8777257

Conteúdo

ResumoDetalhes

Componentes associados

ASSEMBLY: FEATURES