NX Definição de material e propriedades para chapa

2024-02-22T22:36:42Z
NX for Design

Resumo


Detalhes

Como ajustar as propriedades de chapa e definir o material 

Solution

Pode-se executar um rápido ajuste e assim obter em peças de chapa as características especificas, como raio de dobra, fator K, alívios e inclusive o material que deseja, simplesmente ajustando uma única opção nas preferencias.

Para efetuar no NX esses ajustes, deve-se acessar as preferencias de chapa, ajustar a opção como MATERIAL SELECTION e depois selecionar SELECT MATERIAL para selecionar o material e os parâmetros definidos nos arquivos SHEET_METAL_MATERIAL_TABLE.TXT e PHYSICALMATERIALLIBRARY.XML

Janela de preferencias do SHEETMETAL

Mas antes, deve-se configurar os arquivos SHEET_METAL_MATERIAL_TABLE.TXT com os ajustes que serão utilizados para o modelamento das chapas. Veja:

Arquivo SHEET METAL MATERIAL em edição

Colunas adicionais do arquivo em edição

No exemplo acima, repare que as colunas já possuem os nomes das propriedades no idioma desejado (no caso em português) e se a propriedade será mostrada ou não (SHOW e HIDE abaixo do nome da coluna) na janela de preferências de chapa do NX.

Nome das colunas e exibição

A última coluna possui o nome (deve ser o MESMO nome!!) do material existente no arquivo PHYSICALMATERIALLIBRARY.XML definido no CUSTOMER DEFAULTS, como a biblioteca de materiais do NX.

Existem dois ajustes importantes que deverá ter conhecimento para que os ajustes de materiais definam o material a ser utilizado na chapa:

1- Deve ativar a opção INTEGRATE PHYSICAL MATERIAL LIBRARY

Ativação de opção com a biblioteca de materiais

Esta opção estará apenas disponível após a seleção do material.

2- Caso tenha o local de materiais definido em local de rede e ajustado no CUSTOMER DEFAULTS, deverá ativar a opção SHOW

Janela do CUSTOMER DEFAULTS

Caso não seja ativada esta opção, o NX irá adotar o arquivo de propriedades físicas do local de instalação do software (\NX\UGII\MATERIALS), causando algumas mensagens que o material não será aplicado fisicamente e apenas os ajustes de chapa serão definidos.

No NX, as preferências de chapa, serão mostradas da seguinte maneira:

Seleção de material 

Ao selecionar um material na lista existente na janela de materiais disponíveis, os ajustes da chapa serão definidos e o material selecionado será definido para o modelo

Exemplo apos seleçao de determinado material

Após a ativação da opção INTEGRATE PHYSICAL MATERIAL LIBRARY, esse material será aplicado no model ode chapa construído, não sendo necessário a definição do material em ASSIGN MATERIAL. Veja imagem abaixo:

Material selecionado 

Notes
Platforms
  • Windows x64 10
  • Windows x64 11
Release Versions
  • NX V2212
  • NX V2306

Nº de ID do artigo de KB PL8763310

Conteúdo

ResumoDetalhes

Componentes associados

Modeling Sheet Metal