criaçao de RENDER SET - diferentes representações de um componente (ou subconjunto) do conjunto
SolutionVamos tomar como exemplo o conjunto abaixo:
A esfera deverá ser representada de maneira diferente no DRAWING dos demais componentes. Para isto utilizaremos o recurso de RENDER SET.
Para a criação do RENDER SET, devemos inserir o conjunto na vista do DRAWING.
Após inserir a vista na folha, devemos seguir as etapas abaixo:
Acessar FILE – PREFERENCES – DRAFTING
2- Selecionar VIEW – COMMON – GENERAL
3- Selecionar DEFINE em RENDER SET
Digitar o nome desejado (por exemplo ESFERA) e clicar em CREATE:
5- Clicar em SELECT SOLIDS
Selecionar a esfera na vista como mostrado e OK
7- Definir o tipo de linha HIDDEN e o tipo VISIBLE (ajustar como deseja a representação)
8- Selecionar OK e OK novamente
Aplicando a configuração criada na vista
1- Acessar SETTINGS atraves do botão direito do mouse sobre a vista
2- Nos ajustes da vista, selecionar COMMON – GENERAL – DEFINE IN VIEW em RENDER SETS
3- Na janela, aparecerá TODOS os RENDER SETS que criou anteriormente. Em nosso exemplo, aparecerá apenas o criado: ESFERA. Clicar sobre o nome e depois em ADD
4- Clicar em OK e OK. A vista será mostrada conforme ajuste criado
5- Caso não aparecer em colorido, deve ajustar a folha para que não fique MONOCROMÁTICA. Clicar com botão direito do mouse sobre o nome da folha no PART NAVIGATOR e selecionar a opçao MONOCHROME (a opção deve ficar sem a seleção na frente do comando):