Solid Edge Alternate Position – posições alternativas de componentes

2024-01-15T13:50:17Z
SE_BETA SE_TSS TECH_PUB ASSEMBLY APPLICATION PART/SHEETMETAL TRANSLATORS DRAFT SETUP

Resumo


Detalhes

Como mostrar posições diferentes dos componentes

Solution

1- Abrir arquivo SEAACFA.ASM da pasta TRAINING da instalação do SOLID EDGE.

2- Ativar a opção ALTERNATE ASSEMBLY


3- Clicar em NEW MEMBER

Comando NEW MEMBER 

4- Irá aparecer a janela abaixo, informando que o arquivo deve ser salvo e será convertido para o formato de conjunto alternativo (ALTERNATE ASSEMBLY).


5- Clicar em YES. Tenha conhecimento que a partir do momento do aceitar, seu arquivo de conjunto possuirá SEMPRE uma configuração alternativa, não podendo ser removida.

6- Na sequência, serão solicitados os nomes das configurações alternativas de seu conjunto. Neste caso, iremos denominar como ABERTA e FECHADA para as posições da válvula em estudo.

Outro ajuste a ser observado é que, deve-se ajustar a opção CREATE ALTERNATE POSITIONS OF THE ASSEMBLY


7- Iremos agora definir a variável que irá posicionar a válvula:


8- Ativar no menu TOOLS a opção VARIABLES 


9- Clicar sobre o valor do ângulo de 90 graus (90 DEG) na variável VALVE ANGLE da tabela.


10- Selecionar a opção ADD VARIABLES


ATENCAO PARA A OPÇÃO APPLY EDITS TO ALL MEMBERS DESATIVADA PARA A SELEÇÃO!!

Resultado:


11- Agora para a posição da válvula ABERTA iremos digitar o valor de 0 graus.

Valor editado 

12- A válvula aparecerá alterada na tela:

Modelo com a valvula aberta

Modelo  com valvula fechada

13- Salvar o conjunto.

Detalhamento das posições alternadas nas vistas da folha

Faremos agora a inserção do modelo na folha de projeto 2D com as vistas e as posições alternativas do conjunto.

1- Abrir um draft novo

2- Selecionar o comando VIEW WIZARD


3- Abrirá a janela de seleção do modelo para a criação das vistas


4- Selecionar o modelo salvo anteriormente e clicar em OPEN.


Janela de seleção do arquivo de modelo

5- Abrirá a janela para determinar qual posição será PRIMÁRIA e qual será SECUNDÁRIA.

Assistente de vista com as vistas de posição

6- Pode-se fazer a configuração entre as vistas primária e secundária como necessitar.

Ajustar vista primária e secundária

7- Selecionar NEXT.

8- Selecionar a vista desejada através da opção DRAWING VIEW LAYOUT.

Seleção do comando de layout de vista

9- Selecionar a vista TOP e OK para posicionar a vista na folha.

Seleção da vista de topo

10- Aparecerá a vista com as linhas de referência evidenciando a posição SECUNDÁRIA.

Vista na folha 

Release Versions
  • Solid Edge V223.0

Nº de ID do artigo de KB PL8751401

Conteúdo

ResumoDetalhes

Componentes associados

SE_BETA