Solid Edge Abertura de arquivos de conjuntos

2023-12-19T18:35:11Z
DOC_MANAGEMENT ASSEMBLY APPLICATION DRAFT

Resumo


Detalhes

Resolvendo links na abertura de arquivos de conjuntos

Solution

Por padrão, o arquivo LinkMgmt.txt está localizado na pasta PREFERENCES do SOLID EDGE. Pode-se utilizar um editor de texto para editar o arquivo, como exemplo o Notepad.

Edição do arquivo LinkMgmt

 As palavras Container, Relative e Absolute  indicam o método e ordem no qual os links são resolvidos.

·         Container procura por arquivos no mesmo local do document principal.

·         Relative procura por arquivos relativos ao arquivo principal no momento do posicionamento ou do salvar do mesmo.

·         Absolute procura pelo mesmo local do arquivo quando foi salvo ou posicionado.

 Pode-se mover e alterar a ordem destas opções para a correção e solução de links perdidos entre os arquivos que possuirem links.

A ordem destas opções altera a performance da resolução dos links na abertura de arquivos e a procura dos arquivos relacionados na montagem.

Se não souber da localização exata dos arquivos, pode-se adicionar uma procura de caminhos no arquivo LINKMNGMT.TXT. As pastas/caminhos listados entre as expressões BEGIN SEARCH PATH e END SEARCH PATH são usados para procurar os links.

Exemplo de caminho a ser definido

O SOLID EDGE irá procurar em pastas e subpastas especificadas.

Uma vez que um documento com o nome for encontrado, o link é resolvido.

Após os efetuar ajustes através da edição do arquivo texto, deve-se ajustar nas opções do SOLID EDGE e fechar e reabrir o software para efetivar o ajuste. 

Caixa de diálogo de OPTIONS do SOLID EDGE 

Release Versions
  • Solid Edge V223.0

Nº de ID do artigo de KB PL8750922

Conteúdo

ResumoDetalhes

Componentes associados

DOC_MANAGEMENT: SEDM