Simcenter NASTRAN 의 SOL103 Shell 두께 변수 Heeds 기법과 Simcenter 3D DSE
Attachments: | frame.prt (229 KB) SC3D DSE를 사용한 Bracket 두께 최적화를 위한 해석 절차.mp4 (59 MB) frame_f.fem (3 MB) frame_s.sim (5 MB) |
본 동영상은 Simcenter NASTRAN 의 SOL103을 이용하여 Normal 모드해석을 하는 경우에 관련된 내용입니다.
모드해석시 모드 주파수 변경을 위해 실제로 shell 두께나 물성 그리고 연결과 관련된 bush 들의 stiffenss 를 변경하면서 여러개의 해석을 수행합니다.
하지만 많은 변수들이 존재하게 되면 매우 많은 해석 case 를 고려해야 하며 많은 시간과 노력이 필요합니다.
이런 경우 일반적으로 최적화 프로그램을 사용하여 값을 변경시킬 변수들을 지정하고 목적값을 설정하게 됩니다.
여기서는 Simcenter HEEDS 에 기법을 사용하는 Simcenter 3D DSE 를 이용하여 최적화 하는 방법에 대해 소개합니다.
매우 간단한 모델에 대해 수행할 예정입니다.
이 모델에서는 변경하고자 하는 변수의 값을 shell 의 두께를 설정하여 1개의 변수만 만들겠습니다.
그리고 목적하는 값은 해석모드의 첫번째 주파수를 최대한 높은 주파수로 올리는 것입니다.
다만 그 값은 20Hz~35Hz 사이에서 값이 도출되도록 constraint 를 적용합니다.
최적화를 통해 해당하는 shell 의 두께와 이때 계산된 첫번째 모드의 주파수를 확인 할 수 있습니다.
본 동영상은 단순한 모델을 통해 해석절차에 대해 설명하기 위함이므로 실제 문제에서는 다양한 변수와 다양한 목적값을 부여할 수 있습니다.