Simcenter NASTRAN 을 이용한 Random 해석 방법 1) 경계조건 설정방법 2) 입력으로 가속도 PSD 입력 방법 3) 해석 random 결과 출력 방법 4) 후처리를 통한 결과 확인 방법
Simcenter 3D 에서 바로 NASTRAN 을 이용하여 Random 해석을 하는 방법에 대해 설명합니다.'
일반적으로 Simcenter 3D 는 환경진동해석을 위해 좀더 편하게 사용할 수 있는 모듈이 있습니다.
그것은 Simcenter 3D Response Dynamics 인데 이것은 추가적인 라이센스가 필요합니다.
이와 더불어 복합재로 구성되어 있는 구조물의 경우 Response Dynamics 에서 계산이 않되는 한계가 있고
매우 많은 elements 를 가지고 있는 모델인 경우 Simcenter 3D Response Dynamics 는 메모리 한계로 계산이 되지 않을 수 있습니다.
이런 문제로 해석을 세팅하기에는 다소 복잡하고 어렵지만 NASTRAN 을 이용하여 random 해석을 수행하게 됩니다.
NASTRAN 에서 random 해석을 수행하기 위해서는 반드시 SOL108 이나 SOL111 에서 해석이 가능하지만 일반적으로 SOL111 을 많이 사용합니다.
Random 해석을 하기 위해서는 한개의 Solution 아래에 반드시 2개의 subcase 가 입력되어야 합니다.
일반적인 해석 절차는 아래와 같고 일반 강제응답 해석하는 것과 동일합니다
2개의 동영상 파일이 있으며 이것을 참고 하시기 바랍니다.