Simcenter STAR-CCM+ Table Interpolation 필드 펑션의 특정 단위를 손쉽게 입력 하는 방법(How to input specific units for the Table Interpolation field function)

2024-07-02T23:21:25.000-0400
Simcenter STAR-CCM+ CAD Clients Simcenter STAR-CCM+ Simcenter STAR-CCM+ Virtual Reality Teamcenter Share Simcenter STAR-CCM+ Viewer Simcenter STAR-CCM+ Application Specific Solutions

요약

테이블 (csv 파일) 로 특정 물리량등을 불러온 다음, field function에서 interpolate 하는 사용자가 생성 할 수 있다. 그러나 단위가 STAR-CCM+의 단위가 다른 경우 이를 일치 시키기 위해 방법이 여러가지 있습니다. 그중 가장 간단하게 할 수 있는 방법에 대해 알아 보겠습니다


세부 정보

보통 Parameter, Report, Field Function에서 특정 단위를 입력하기 위해서 다음과 같이 사용 할 수 있습니다.

예를 들어 STAR-CCM+의 기본 각도 단위는 rad입니다. 그런데 사용자 편의성을 위해 parameter, Report, Field Function에서 deg를 사용한다고 하면 <10 deg>라고입력할 수 있습니다. 이렇게 입력한 경우 STAR-CCM+에서 자동으로 10 deg를 rad값으로 변환해서 인식하게 됩니다.

아래 캡쳐 그림에서 deg2rad라는 parameter를 만들고 <1 deg>라고 입력한 다음 i 아이콘을 클릭하면 1deg가 rad값으로 환산됩니다.

그런데 table interpolation function 같은 경우는 전체를 < > 처리 할 수 없습니다.

이경우에는 아래 그림과 같이 table interpolation 구문과 구별해서 예를 들어 <1 l/min> * interpolateTable(.........) 와 같이 입력해 주면 단위가 m^3/sec에서 l/min으로 변경 됩니다.

KB 자료 ID# KB000133465_KO

내용

요약세부 정보

관련 구성 요소

Simcenter STAR-CCM+ Clients