Simcenter Testing Solutions How to use SCADAS VM8-E module, LEMO microphones and Testlab

2024-07-01T20:55:02.000-0400
Simcenter Testlab

요약

This video article is about Channel Setup in Testlab when using the SCADAS VM8-E module and LEMO type microphone. Unlike typical ICP/CCP/IEPE microphones, you must enter the Polarization Voltage 200V (DC) for the microphone's back plate and the Power Supply Voltage 28 V (DC) for the preamplifier. This video explains why these values ​​are needed and how to use them in practice.


세부 정보


SCADAS VM8-E 모듈7-pin LEMO 타입 마이크로폰을 사용하여 음압을 측정할 때는 Testlab의 Channel Setup에서 Polarization (200 VDC)과 Power Supply(28 VDC)에 대한 정보가 추가 입력 되어야 합니다.

(Polarization은 콘덴서 마이크로폰의 Back Plate에 인가되는 전압이며, Power Supply는 프리앰프에 인가되는 전압임)

 

보다 상세한 내용은 영상을 시청해 주시기 바랍니다.

KB 자료 ID# KB000133364_KO

내용

요약세부 정보

관련 구성 요소

Simcenter Testlab Digital Image Correlation Testlab Environmental Testlab Acoustics Testlab Data Management Testlab Desktop Testlab Durability Testlab General Acquisition Testlab General Processing & Reporting Testlab Rotating Machinery & Engine Testlab Sound Designer Testlab Structural Dynamics Testlab Turbine