Simcenter STAR-CCM+ 선박의 운동에 의한 탱크 내부 유동 해석 시, 탱크 filling level 설정하는 방법 (When you perform the tank internal fluid analysis by ship’s motion, how to set-up of the tank filling level)

2024-04-22T18:39:14.000-0400
Simcenter STAR-CCM+ CAD Clients Simcenter STAR-CCM+ Simcenter STAR-CCM+ Virtual Reality Teamcenter Share Simcenter STAR-CCM+ Viewer Simcenter STAR-CCM+ Application Specific Solutions

요약

선박의 외부 유동과 내부 탱크 유동 해석을 위한 초기 조건 설정에 대해 알아보고자 한다. I would like to inform of you how to set-up initial condition for analysis on the ship external fluid and internal tank fluid.


세부 정보

LNG선이나 액체 화물을 싣는 선박의 경우, 선체의 거동에 의한 내부 탱크의 유체 유동 해석을 진행해야 하는 경우가 있다. 이 때, 외부 환경은 VOF Waves를 이용하여, 정수 중 또는 파랑 중 환경 조건을 설정할 수 있지만, 내부 탱크의 경우 VOF Waves로 설정할 수 없다.

하여, 외부 유동 해석을 위해 VOF Waves를 적용한 상태에서, 탱크 내부 설정을 위한 방법에 대해 알아보고자 한다.

다음 그림과 같이, 외부 유동과 내부 탱크에 해당 영역을 Regions에 정의했을 때,

Physics Conditions > Initial Condition Option은 기본값으로 “Use Continuum Values”을 가진다.

 

해당 옵션을 “Specify Region Values”로 변경하면, “tank” Region에 “Initial Conditions”가 생성된다.

 

새로 추가된 Initial Conditions에 적절한 값을 지정하고, Volume Fraction의 Method는 “Composite N-1”로 설정한다.

Composite N-1의 Properties > Method는 “Field Function”으로 하고 사전에 미리 정의한 Function을 정의한다.

 

해당 Field Function은 채우고자 하는 위치를 다음과 같이 정의한다;

 

설정 후 “Initialize Solution”하게 되면 다음과 같은 결과를 얻을 수 있다.

KB 자료 ID# KB000131554_KO

내용

요약세부 정보

관련 구성 요소

Simcenter STAR-CCM+ Clients