Simcenter Testing Solutions How to use the Troubleshooting & Expert Mode button in Process Designer?

2024-03-11T08:40:00.000-0400
Simcenter Testlab

요약

This article explains how to use the Troubleshooting & Expert Mode button in Process Designer.


세부 정보

Testlab Neo의 Process Designer에서 특정 method의 결과만 보고 싶을 때에는 매번 전체 프로세스를 실행하는 것이 효율적이지 않기 때문에 이때는 디버깅 기능을 사용하면 됩니다. 그러면 어느 시점에서 멈추고 지금까지 계산된 결과를 확인할 수 있습니다. 이 기능은 Process 리본에 있는 Troubleshoot 또는 Expert Mode에 있습니다. 

 

스크린샷, 텍스트, 폰트, 소프트웨어이(가) 표시된 사진    자동 생성된 설명
그림1 Troubleshoot Expert Mode 버튼




 
이 버튼을 선택하면 Run 버튼 옆에 2개의 버튼이 더 추가됩니다.
 
텍스트, 스크린샷, 폰트, 라인이(가) 표시된 사진    자동 생성된 설명
그림2 Check와 Run to 버튼



 
  • Check : 이 모드를 사용하면 Save settings과 상관없이 중간 결과를 검색할 수 있습니다.
  • Run to : 이 기능은 Time data editing 방법에 유용하며, 세그먼트(시간 간격)를 선택한 다음 특정 편집 작업(예: interpolate, delete, extract)에 사용할 수 있습니다.



텍스트, 스크린샷, 라인, 도표이(가) 표시된 사진    자동 생성된 설명
그림3 Process 예제




 
 
process 에서는 5개의 결과가 저장됩니다.
  • Map statistics: AutoPower;
  • Overall Level;
  • Frequency sections: 100 Hz with Bandwidth of 20%;
  • Order Section: Order 2;
  • Prominence Ratio;
 

Input으로 사용되는 Spectrum map은 저장되지 않습니다. Input으로 마이크 1개와 Tacho(Tacho + Raw:Tacho) 1개가 있는 throughput 파일을 사용했으며,  Run버튼을 클릭하면 전체 process 가 계산되며, 결과는 아래와 같습니다.

 
User-added image
그림4 전체 process후 계산 결과


 


예를 들어 Frequency sections method가 예상했던 결과를 계산하는지 확인하려면 전체 process를 실행하는 대신 Check 버튼을 사용하면 됩니다. 그림 5와 같이 해당 method를 선택하고 Check 버튼을 클릭해야 합니다.


 
User-added image
그림5 Check 버튼 사용 방법



 
Processing 후 계산 결과는 Active Analysis 폴더에 저장되지만, Check를 위해 선택한 method에 대해서만 저장이 됩니다. 이 예제에서는 AutoPower Spectrum Map과 Frequency section 결과가 저장 됩니다.


 
User-added image
그림6 Check 버튼 결과


 



Run to 버튼의 사용을 설명하기 위해 동일한 method 선택합니다.

 
User-added image
그림7 Run to 버튼 사용 예제

 

여기에서도 계산 결과는 Active Analysis 폴더에 저장되며, 이 경우 선택한 methodinput 만 계산됩니다. 따라서 AutoPower Spectrum Map 결과만 피벗 테이블에 보입니다.



 
User-added image
그림8 Run to 버튼 사용 결과



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KB 자료 ID# KB000129654_KO

내용

요약세부 정보

관련 구성 요소

Simcenter Testlab Digital Image Correlation Testlab Environmental Testlab Acoustics Testlab Data Management Testlab Desktop Testlab Durability Testlab General Acquisition Testlab General Processing & Reporting Testlab Rotating Machinery & Engine Testlab Sound Designer Testlab Structural Dynamics Testlab Turbine