Simcenter Testing Solutions
How to Connecting methods in Testlab Neo Process Designer
2024-03-18T08:01:01.000-0400
Simcenter Testlab
요약
This article explains how to Connecting methods in Testlab Neo Process Designer
세부 정보
이 기술자료에서는 Process Designer에 methods 를 연결하는 방법에 대해서 설명합니다.
Process Designer에는 methods를 자동으로 연결하는 방법이 있습니다.
method 가 active이고 라이브러리에서 new method를 클릭하면 자동으로 연결됩니다. method는 클릭으로 active 됩니다. 그런 다음 프레임이 하이라이트 됩니다.
그림1 라이브러리에서 new method를 클릭하면 자동으로 연결됩니다.
그런 다음 new method가 active 되고 다른 methods 를 계속 추가할 수 있습니다.
이것은 1개 이상의 method가 active되어 있는 경우에도 작동합니다.
그림2 1개 이상의 method가 active되어 있어도 자동으로 연결됩니다.
method를 기존 method 위로 드래그할 수 있으며, new method의 위치에 따라 가장 가까운 연결점이 강조 표시되고 method가 연결됩니다.
그림3 new method의 위치에 따라 가장 가까운 연결점이 강조되고 method가 연결됩니다.
method 를 연결선 위로 드래그하면(메서드의 테두리 중 하나가 선에 닿아야 함) 연결 선이 하이라이트 되고 method가 삽입됩니다.
그림4 method를 연결선 위로 드래그하면 연결선이 하이라이트 되고 method가 삽입됩니다.
이 모든 작업은 process에 new methods를 추가하는 경우에만 작동합니다. Method가 이미 포함되어 있는 경우 선을 드래그하여 수동으로 연결을 해야 합니다.
그림5 Method가 이미 포함되어 있는 경우 선을 드래그하여 수동으로 연결을 해야 합니다.
KB 자료 ID# KB000129420_KO
내용
요약
세부 정보
관련 구성 요소
Simcenter Testlab Digital Image Correlation
Testlab Environmental
Testlab Acoustics
Testlab Data Management
Testlab Desktop
Testlab Durability
Testlab General Acquisition
Testlab General Processing & Reporting
Testlab Rotating Machinery & Engine
Testlab Sound Designer
Testlab Structural Dynamics
Testlab Turbine