This article explains how to create and manage Combined Methods in Testlab Neo
이 기술자료에서는 Testlab Neo에서 Combined Methods설정하는 방법에 대해서 설명합니다.
Testlab Neo에서는 Method를 그룹화하는Combined Method를 사용할 수 있습니다. Combined Method는 다른 Method에 포함될 수 있고, 하나의 블록으로 나타낼 수 있습니다.
Combined Methods의 장점은 다음과 같습니다.
그림 1은 Combined Method의 예시를 나타내고 있습니다.
Combined Methods를 만드는 2가지 방법이 있으며, 첫 번째는 연결된 methods를 선택하고 Process 리본에서 New Combined Methods버튼을 클릭합니다. methods가 process에 포함되면 활성화가 됩니다.
두 번째 방법은 Method Library 패널을 사용하는 것이며, 이 경우에 Combined Methods블록을 추가해서 그림 3과 같이 그 안에 process를 만들 수 있습니다.
아이콘 외에도 Combined method에는 일반 method와 비교해서 더블 프레임이 있습니다.
Combined method를 더블 클릭하면 In과 Out 아이콘이 나타나며, 이 아이콘은 method의 입력 및 출력을 나타냅니다. 이 사이에 새로운 processing methods를 추가할 수 있습니다.
Process에 Combined Method가 있을 때Combined Method와 관련된 기능이 있는 추가 탭이 메뉴에 나타납니다. back to a higher level(이 경우 Combined Method가 만들어진 process)로 이동하려면 리본의 아이콘을 사용하거나 상황에 맞는 메뉴의 해당 기능(마우스 우클릭)을 사용할 수 있습니다
편집 할 수 있는 parameter를 구성할 수 있으며, 선택된 parameter는 process에서 Combined Method를 선택할 때 Method properties에 나타납니다. 이렇게 하면 먼저 Combined Method를 오픈하지 않고 process에서 바로 특정 parameter를 변경할 수 있습니다.
Parameter 구성 창(그림 6)에서 아래의 parameters를 편집할 수 있습니다.
1. Exposed: parameter의 값을 표시하지만 편집은 불가능
2. Editable : process에서 parameter를 변경 가능
3. Display Name: process에 표시되는 parameter이름이며, process로 돌아가서 Combined Method을 선택하면 parameter가 그림7과 같을 수 있습니다.
Combined Methods는 일반 프로세스 블록으로 다른 프로세스의 일부분으로 공유 가능합니다. 이 process를 사용할 수 있도록 하려면 Combined Method를 Shared on User로 설정해야 합니다. 이렇게 하면 combined method가 라이브러리에 추가됩니다. 그리고 나서 combined method 자체는 더 이상 편집 할 수 없지만, Exposed Parameters의 정의에 따라 parameters 를 편집 할 수 있습니다.
Combined Method(공유됨)를 편집하려면, 2가지 옵션을 사용할 수 있습니다. 이 방법을 선택하면 Make Editable와 Create a Local Copy의 2가지 옵션을 사용할 수 있습니다.
Make Editable(편집 가능하게 설정): 이 옵션을 사용하면 오리지널Combined Method를 수정할 수 있습니다. 변경을 완료하고 go back to higher level를 선택하면 Share on User를 다시 선택해서 method 를 덮어쓸 수 있습니다.
Create a Local Copy(로컬 복사본 만들기): 이 옵션을 선택하면 소프트웨어가 Method의 새 이름을 요청하며, 그러면 User method가 편집할 수 있는 로컬 버전으로 자동 대체됩니다. 이제부터 이 method는 새로운 Combined Method로 처리됩니다. User Level에 공유 할 수 있으며 method 목록에 추가 항목이 있거나 프로세스 내에 저장하면 됩니다. 변경 사항은 original method에 영향을 주지 않습니다.
combined method는 process의 일부이며, process 내에 저장됩니다.