이 기술자료는 Testlab Neo에서 레이아웃 커스터마이징 하는 방법에 대해서 설명 합니다.
Testlab Neo의 Preview Data display 기능은 유용하지만, 프로젝트 또는 보고서에 사용자의 이미지를 사용하는 특정 레이아웃을 만들 수 있습니다.
그림1과 같이 디스플레이를 만들 때 Preview display tab 옆에 있는 "+" 아이콘을 클릭해서 원하는 레이아웃을 선택할 수 있습니다. 여기에서는 디스플레이 타입(FrontBack, Bode,....)뿐만 아니라 디스플레이 레이아웃(예: 2행, 2열, 총 4개의 디스플레이)도 선택할 수 있습니다.
그림1 Preview display tab 옆에 있는 "+" 아이콘을 클릭해서 원하는 레이아웃을 선택
하지만 원하는 레이아웃이 여기에 없을 수도 있습니다. 그래서 이런 경우에는 그림2와 같이 Edit를 선택해서 레이아웃을 변경이 가능합니다.
그림2 선택한 레이아웃에서 Edit를 선택하면 레이아웃을 변경을 할 수 있습니다.
Edit 를 선택하면 그림3과 같이 디스플레이의 전체 레이아웃 또는 각 디스플레이의 타입을 변경할 수 있습니다.
그림3 Edit 선택후 디스플레이 전체 레이아웃 또는 각 디스플레이 타입 변경 가능
레이아웃 변경은 아이콘을 클릭 또는 디스플레이 타입을 선택해서 원하는 위치로 드래그만 하면 됩니다. 예제에서는 1x2 디스플레이에 FrontBack 디스플레이를 추가하는 방법을 보여 주고 있습니다.
그림4 1x2 디스플레이에 FrontBack 디스플레이를 드래그해서 추가하기
레이아웃에서 디스플레이를 변경 또는 삭제하려면 그림5와 같이 디스플레이 위에 마우스 커서를 놓고 이동 또는 삭제 아이콘을 선택합니다.
그림5 디스플레이 변경 또는 삭제는 디스플레이에서 마우스 커서를 놓고 이동 또는 삭제 아이콘 선택
그림6과 같이 짙은 회색 라인의 위치를 변경하여 각 디스플레이의 사이즈를 조절할 수 있습니다.
그림6 짙은 회색 라인을 클릭해서 위치 변경 또는 디스플레이 크기 조절
원하는 형태의 레이아웃이 만들어지면 그림7과 같이 OK를 클릭합니다.
그림7 원하는 형태의 레이아웃을 만들고 OK 클릭
만든 레이아웃 저장은 그림8에서와 같이 Save as Layout 을 클릭합니다.
그림8 레이아웃 저장을 위해서 Save as Layout을 클릭합니다.
만든 레이아웃을 사용하는 방법은 그림9와 같이 + 클릭후 other에서 저장했던 레이아웃을 선택하면 됩니다.
그림9 + 클릭후 other에서 사용자가 만든 레이아웃 선택
이렇게 커스터마이징 된 레이아웃은 Teslab Classic에서도 불러올 수 있기 때문에 Testlab Neo에서 복잡한 레이아웃을 만들어서 Teslab Classic에서 사용 가능합니다.
복잡한 형태의 레이아웃을 만드는 또 다른 방법은 Preview Display 에서 나타난 디스플레이를 사용하는 것입니다. 그림10과 같이 Preview display를 복제해서 프로젝트에 저장이 가능 합니다. 그 다음부터는 데이터 수정과 삭제를 해서 사용자 레이아웃을 만들 수 있습니다.
그림10 Preview display 복제하기
미리 보기가 나타나고 복제된 이후에 preview graph가 사용자 사진에 복사됩니다. 그림11과 같이 디스플레이에서 데이터가 삭제된 후 사용자 그래프를 레이아웃으로 저장할 수 있습니다.
![](media/0EMKZ000000MHnt)
그림11 디스플레이에서 데이터가 삭제된 후 사용자 그래프를 레이아웃에 저장