Simcenter Testing Solutions
Can I change the default values of a method in Testlab Neo Processing?
2024-04-22T20:16:09.000-0400
Simcenter Testlab
요약
This article explains how to change the default values of a method in Testlab Neo Processing.
세부 정보
이 기술자료에서는 Testlab Neo Processing의 method 기본값을 변경하는 방법에 대해서 설명합니다.
이 설정은 method 메뉴 또는 PROCESS 리본에서 할 수 있습니다
method 선택하고 parameters에서 그림1과 같이 변경 가능 합니다.
그림1 method 선택후 parameters변경
그리고 method 아이콘에서 마우스 우클릭을 해서 그림2와 같이 Set default Parameter Values를 선택하면, parameters 변경값이 기본값으로 설정됩니다.
그림2 method에서 마우스 우클릭해서 Set default Parameter Values를 선택
또는 PROCESS 리본에서도 동일하게 설정을 할 수 있습니다.
그림3 PROCESS 리본에서 Set default Parameter Values를 선택
이렇게 설정을 하면 이제부터는 Testlab에서 해당 method 를 선택할 때 자동으로 변경된 설정값이 기본값으로 사용됩니다.
KB 자료 ID# KB000129282_KO
내용
요약
세부 정보
관련 구성 요소
Simcenter Testlab Digital Image Correlation
Testlab Environmental
Testlab Acoustics
Testlab Data Management
Testlab Desktop
Testlab Durability
Testlab General Acquisition
Testlab General Processing & Reporting
Testlab Rotating Machinery & Engine
Testlab Sound Designer
Testlab Structural Dynamics
Testlab Turbine