Simcenter Testing Solutions How to add Images in the Process Designer of Testlab Neo?

2024-03-11T08:21:06.000-0400
Simcenter Testlab

요약

How to add Images in the Process Designer of Testlab Neo?


세부 정보

이 기술자료에서는 Process Designer에서 이미지를 추가하는 방법에 대해서 설명합니다.



Testlab Neo에서는 신호 처리를 위한 새로운 접근 방식을 제시하고 있습니다. 이 방식은 데이터 처리 중에 나타나는 작업을 매우 시각적인 피드백으로 보여줍니다. 이 기능의 목적은 사용자가 데이터 처리를 하기 위해 진행되는 단계를 보다 더 잘 제어할 수 있도록 하는 것이며, 그림 1은 Process Designer에서 작성된 프로세스의 예시입니다.


 

image.png
그림 1 - Process Designer에서 작성된 프로세스의 예제





정보를 알기 쉽게 구성하기 위해서 Process Designer에는 Comment box 옵션이 있으며, 이것은 프로세스에 일부 텍스트(예: 문서화 목적)를 추가하는 데 사용할 수 있습니다.


 

image.png
그림 2 - Comment box 사용 예제





Comment box에는 텍스트 추가 뿐만 아니라 프로세스 설명을 위해서 이미지 추가도 가능합니다.

 

image.png
그림 3 - Comments 와 이미지가 있는 프로세스





 

Comment boxe에 이미지를 추가하는 방법은 그림 4와 같습니다.

 

  1. comment box를 더블 클릭합니다.
  2. 이미지 뷰어 또는 편집기에서 이미지 파일을 열고 Windows 클립보드에서 이미지(또는 이미지의 일부)를 복사(Crtl+C)합니다
  3.  Method documentation 창에 붙여넣기(Crtl+V)합니다.

 

image.png
image.png
   그림 4 - Method documentation 창에 이미지 복사 및 붙여넣기

 

 
 
 
 
 
 
 
 

KB 자료 ID# KB000129281_KO

내용

요약세부 정보

관련 구성 요소

Simcenter Testlab Digital Image Correlation Testlab Environmental Testlab Acoustics Testlab Data Management Testlab Desktop Testlab Durability Testlab General Acquisition Testlab General Processing & Reporting Testlab Rotating Machinery & Engine Testlab Sound Designer Testlab Structural Dynamics Testlab Turbine