This article describes How to use the Combined, Block Calculator, and Signal Generation Methods the Testlab Neo Process Designer
이번 기술자료는 Testlab Neo Process Designer에서 Combined, Block Calculator, Signal Generation Method의 설정 방법에 대해서 설명 합니다.
1. Combined Method : 다수의 Method를 하나의 Method로 결합 합니다.
2. Block Calculator Method : 계산된 블록(spectrums, orders, overall levels 등)에 대 한 calculation을 수행합니다.
2.1 입력(Input)
2.3 출력(Output)
3. Signal Generation Method : 랜덤, 사인과 같은 테스트 신호를 만들 수 있습니다.
1. Combined Method
Testlab Neo Process Designer에서는 여러 Method를 함께 연결시켜 작업이 가능하며, 이것은 각각의 methods를 여러개 사용하는 대신 하나의 methods로 결합하는 것입니다. 이 기능을 사용하기 위해서 컨트롤 키를 누른 상태에서 마우스 드래그로 선택을 하고 마우스 우클릭을 해서 New Combined Method를 선택합니다. (그림 1 참조)
New single method의 이름은 resulting dialog box에서 지정할 수 있습니다(그림 2 참조)
이름을 입력하고 OK를 클릭을 하며, 새로운 Single Method가 그림 3과 같이 각각의 method들을 대체합니다.
이렇게 하면 process가 더 간소화되며, Combined Method를 더블 클릭하면 개별 Method들이 다시 보입니다.(그림 4).
In 또는 Out 아이콘을 더블 클릭하여 Combined Method 단계를 종료 하거나 Combined Methods 리본에서 Back to Higher Level 버튼을 선택합니다. Combined method는 마우스 우클릭을 하여 Combined Method Repository → Share to User Level을 선택해서 User Library Methods에 추가할 수 있습니다.(그림 5)
New Method는 Combined Methods 섹션 하단의 Method 라이브러리에 나타납니다(그림 6). Combined Method를 라이브러리에 추가하면 다른 프로세스에서 Method를 쉽게 다시 사용 가능합니다.
2. Block Calculator Method
Block Calculate method는 Testlab Neo 2206 버전부터 추가 되었으며, 스펙트럼 데이터(orders, spectrums, autopowers, overall levels 등)에 대해 수학적인 연산 수행이 가능 합니다. Block Calculate method의 주요 작업은 Method properties의 Formula Set area에 있습니다(그림 7).
Block Calculator properties의 "..." 버튼을 클릭하면 Method 의 action box를 열어보면 dialog box에서 위쪽 부분은 아래쪽에서 정의된 계산에 사용할 입력을 정의하는 데 사용됩니다(그림 8).
2.1 입력(Input)
process에서 계산되는 데이터의 유형과 채널은 여러 가지가 있을 수 있으며, 데이터의 하위 집합만 추가 블록 계산에 사용될 수 있습니다. INPUTS 영역에서는 name(DOF ID 또는 채널 이름), 측정 유형(함수 클래스), 오더 번호(섹션 값) 및 기타 여러 속성을 사용하여 데이터를 선택할 수 있습니다. 오른쪽 위에 있는 check box를 사용하면 추가 속성을 선택할 수 있습니다.
필드에 와일드카드(*) 사용이 가능하며, 예를 들어서 ear라는 단어가 포함된 채널은 *ear*를 입력하여 선택할 수 있습니다. 이것은 평균을 낼 작업자의 오른쪽 귀와 왼쪽 귀를 자동으로 선택하는 데 사용할 수 있습니다. 각 데이터에는 수식 섹션에서 사용할 Identifier(고유 식별 ID, 기본적으로 R1, R2, R3 등)이 할당됩니다.
2.3 출력(Output)
수식과 출력 결과의 구분은 Formula Set의 dialog box의 맨 아래에 정의되어 있습니다. 예를 들어서 R1*R2는 두 함수를 곱하고 R1+R2는 두 함수를 더합니다. 엔지니어링 단위는 자동으로 계산되거나 unit area에서 설정할 수 있습니다. 기본적인 연산 외에도 여러 종류의 함수 사용이 가능하며, 그림 9와 같이 properties 의 Documentation에서 확인할 수 있습니다.
사용 가능한 수학 연산은 그림 10과 같이 Formula Set 대화 상자의 output area 에 입력하면 표시가 됩니다.
Block Calculator method와 Calculate method 의 이름이 유사하지만 그림 11에 서와 같이 아이콘으로 구분할 수 있습니다.