This article describes How to append time data from different runs in Testlab Neo.
이번 기술자료에서는 Testlab Neo에서 다른 Run에 있는 time data를 합치는 방법에 대해서 설명합니다.
유사한 설정으로 여러 Run들을 processing할 수 있지만 각 DOF 또는 채널 ID를 time data와 함께 병합하려는 경우 Append Time Signals method 기능을 사용할 수 있으며, 이것은 Process Designer에서 손쉽게 처리할 수 있습니다. Process Designer 라이센스를 add-in 해서 Processing task로 이동하고, input basket에 병합하려는 여러 time data를 add 시킵니다. Throughput data에 tacho 신호가 포함된 경우 피벗 테이블에서 raw tacho traces를 선택 해제해야 합니다. Preview display에서 여러 time traces를 확인 할 수 있습니다.
Process 를 추가적으로 만들기 위해서 Append Time Signals을 추가하고 Input 아이콘과 연결하고, properties에서 적절한 설정을 해 줍니다. Append Time Signals의 properties에서 최종 time trace 의 시간 순서를 정의해야 합니다. 채널 matching은 채널 ID 또는 DOF ID에서 발생하는 Append mode를 통해 선택할지 여부를 결정할 수 있습니다. 마지막으로 추가된 time trace의 run name을 선택할 수 있습니다.
기본적으로 Tacho trace는 annotation channel로만 사용되며, processing channel로 사용되지 않습니다. 이런 종류의 processing인 경우에 Tacho traces도 포함 가능 합니다. 이 작업은 Process Ribbon의 Include for Processing 버튼을 클릭해서 처리 가능합니다.
Interactive Analysis를 add-in해서 프로세스 실행후 결과 저장 전에 Active Analysis 섹션에서 결과를 볼 수 있습니다. 다음에 다시 이 기능을 사용하기 위해서 이 프로세스를 저장할 수 있습니다. Append Time traces 기능은 Interact tab에서도 사용 가능하며, 이 방법을 사용하여 한개 또는 두개의 time traces를 빠르게 append 시킬 수 있습니다.