Simcenter Testing Solutions How to Calibration setup in Testlab Neo

2024-01-31T14:47:40.000-0500
Simcenter Testlab

요약

This article describes How to Calibration setup in Testlab Neo


세부 정보

이번 기술자료에서는 Testlab Neo에서 Calibration 설정 방법에 대해서 설명합니다.


캘리브레이션은 2가지 예시가 있습니다. 
- 마이크로폰의 AC 캘리브레이션
- 가속도계의 AC 캘리브레이션




1. 마이크로폰 AC 캘리브레이션

Testlab Neo General Acquisition의 Acquisition Setup을 열고 그림 1과 같이 Channels Task로 이동합니다



 

그림 1: Task Overview - Channels




하드웨어 구성에 따라 Scadas 프론트엔드에 연결한 채널을 활성화합니다. 이 경우 Scadas Mobile SCM02로 측정하고 ICP 마이크로폰을 채널 9번에 연결하고 ICP 가속도계를 채널 10번에 연결했습니다.
 
 
그림 2: Channel Setup



Channel Setup(그림 2)에서 conditioning input mode가 ICP로 설정된 것을 볼 수 있습니다. mV/Pa 단위의 sensitivity를 갖도록 measured quantity Pressure으로 설정합니다. 추가 properties(예: Sensitivity 또는 Range)은 기본값으로 유지하거나 특정 필드(포인트 ID)를 수동으로 변경하도록 선택할 수 있습니다.

다음 단계는
calibration task 입니다(그림 3).


 
 
그림 3: Task Overview AC Calibration




그림 4 Calibration task에서 calibration process 주요 부분인 Channels field, Calibration frequency window, Calibration time signal Control Parameter window 녹색으로 표시 되어 있습니다. Calibration 하려는 마이크로폰의 채널이 ON으로 되어 있는지 확인하고, Calibrator 단위를 Pa 선택한 경우에만 활성화 됩니다. Control Parameter window에서 단위 선택을 먼저 해야하며, 그렇지 않으면 채널 선택을 없습니다.

 
 
그림 4: Calibration window Overview




control parameter window에서 캘리브레이터 설정을 선택합니다. 캘리브레이터에 마이크로폰을 삽입하고 Testlab Neo에서 Start 버튼을 클릭합니다. 캘리브레이터의 주파수가 지정된 허용 오차 내에 있으면 캘리브레이션이 시작됩니다. 캘리브레이션이 완료되면 새로 계산된 보정 값이 New Sensitivity 표시됩니다. Apply 버튼을 클릭해서 캘리브레이션 값을 업데이트합니다(그림 5)


 
그림 5: 마이크로폰의 AC 캘리브레이션




2. Testlab Neo에서 calibrator properties 입력 방법
DataSources 폴더로 이동하여 그림 6 표시된 Calibrators.csv 파일을 엽니다.


 

그림 6: Calibrators 파일 경로




그림 7 같이 열의 순서를 유지해야 합니다.  A열은 캘리브레이터 명칭, B열은 측정되는 물리량, C열은 캘리브레이션 단위, D열은 캘리브레이션 레벨, E열은 단위, F열은 캘리브레이션 주파수 레벨입니다.

 
image.png
 
  그림 7: Calibrators 파일 내용




3. 가속도계의 AC 캘리브레이션

가속도계의 캘리브레이션을 위한 채널 설정은 마이크로폰과 동일합니다. 마이크를 비활성화 하고 가속도계를 활성화 합니다. 그림 8 같이 드롭다운 목록의 캘리브레이터 설정을 가속도계용 캘리브레이터로 변경했는지 확인합니다.

 
image.png
 
그림 8: 가속도계의 AC 캘리브레이션



캘리브레이터의 주파수가 지정된 허용 오차 내에 있으면 캘리브레이션이 시작됩니다. 캘리브레이션이 완료되면 새로 계산된 캘리브레이션 값이 New Sensitivity 표시됩니다. Apply 버튼을 클릭해서 새로운 캘리브레이션 값을 적용합니다. 이제 Channels task 전환하면 새로운 감도값과 범위를 있습니다.(그림 9)

 
image.png
 
그림 9: 새로 캘리브레이션 감도 범위가 적용된 채널 설정
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KB 자료 ID# KB000129105_KO

내용

요약세부 정보

관련 구성 요소

Simcenter Testlab Digital Image Correlation Testlab Environmental Testlab Acoustics Testlab Data Management Testlab Desktop Testlab Durability Testlab General Acquisition Testlab General Processing & Reporting Testlab Rotating Machinery & Engine Testlab Sound Designer Testlab Structural Dynamics Testlab Turbine