Simcenter Testing Solutions
How to setup the Animate CAD Geometry with Testlab Modal Analysis
2024-01-24T23:15:58.000-0500
Simcenter Testlab
요약
This article describes how to setup the Animate CAD Geometry with Testlab Modal Analysis
세부 정보
모달 분석을 할 때 시험 대상체를 심플한 형태의 와이어 프레임으로 생성하는 것이 일반적입니다(그림 1 왼쪽).
와이어 프레임 형상은 모드 형상을 표현하는데는 적합 하지만, 모드 형상을 더 쉽게 이해할 수 있도록 시험 데이터를 가지고 CAD 형상의 애니메이션을 하는 것이 더 괜찮을 수 있습니다. 그래서 Testlab Mode Shape Expansion기능을 사용하면 와이어 프레임과 CAD 형상을 함께 연결시켜 전체 CAD 형상을 가지고 모드 애니메이션을 볼 수 있습니다.
그림 1을 보면 CAD 지오메트리에 애니메이션을 적용시켜 와이어 프레임만으로 나타낸 것 보다 모드 형상을 좀 더 사실적으로 표현할 수 있습니다.
그림 1 좌측 : 와이어 프레임만으로 애니메이션 표현, 우측 : 애니메이션을 CAD 모델로 확장
CAD파일을 애니메이션 시키려면 와이어 프레임과 CAD 파일 사이의 링크 설정을 해야 합니다. 이렇게 링크를 사용하면 모드 형상이 애니메이션될 때 CAD파일을 사용할 수 있습니다.
1. 시험 대상체의 CAD 파일을 불러오기
여기 예제에서는 fixture를 테스트 했으며, .stl 파일을 지오메트리 워크북에서 불러 왔습니다.
그림 2 CAD 파일을 지오메트리 워크북에서 불러오기
2. 와이어 프레임 지오메트리 불러오기 Testlab Geometry에서 만든 와이어 프레임을 CAD 지오메트리와 중첩시켜야 합니다. 와이어 프레임을 추가하기 위해서 화면 좌측의 브라우저 트리에서 component를 마우스로 클릭하고 Duplicate/Import Component를 클릭합니다.
그림 3 와이어 프레임은 5개의 component로 구성 되어 있습니다.
그러면 와이어 프레임과 CAD 파일이 지오메트리 워크북에 위치하게 되며,(그림 4 참고) 와이어 프레임이 CAD 위에 겹쳐져 있습니다.
그림 4 와이어 프레임이 CAD 파일과 겹쳐져 있습니다.
여기서 주의할 점은 CAD 파일과 와이어 프레임이 동일한 좌표계로 생성되어야 합니다. 그렇지 않다면 둘 중 하나를 translated 또는 rotated 시켜야 합니다.
3. CAD와 와이어프레임 연결 와이어 프레임 노드와 CAD 노드를 연결시켜 매칭해야 CAD 지오매트를 이용한 애니메이션을 볼 수 있습니다. 두 지오메트리 사이의 연결은 와이어프레임 노드와 CAD 노드 사이에 선을 그리는 방식으로 가능합니다. Lines 워크시트에서 동일한 위치에 있는 와이어 프레임의 노드와 지오메트리 노드 사이에 선을 추가합니다.
그림 5 각 part의 동일 위치에 해당하는 와이어 프레임의 노드와 CAD의 노드를 연결
여기서 모든 노드를 연결시킬 필요는 없고 모델의 형상을 표현하는데 적당한 정도만 매핑해야 합니다.
4. 디스플레이 모드 형상 Navigator에서 전체 지오메트리를 지오메트리 디스플레이에 드래그 합니다. 모달분석으로 계산된 모드 형상을 지오메트리 그래프로 드래그 하면 처음에는 와이어프레임만 애니메이션 됩니다. CAD파일도 애니메이션을 적용하려면 지오메트리 디스플레이에서 마우스 우클릭해서 Animation Settings의 Automatic Topological을 클릭합니다.
그림 6: Automatic Topological 활성화
이렇게 하면 선으로 연결된 와이어프레임과 CAD 파일 사이의 모든 노드가 함께 겹합되며, 지오메트리가 연결되어 둘 다 동시에 애니메이션 됩니다.
Video: Automatic Topological(그림 클릭)
애니메이션에서 와이어프레임을 제거하고 CAD 애니메이션만 적용하려면 지오메트리 디스플레이에서 마우스 우클릭을 하고 Component Visualization을 선택합니다.
그림 7: Component Visualization를 사용하면 지오메트리의 각 Component를 On, Off 가능
Component Visualization 창에서 CAD를 제외한 모든 Component를 off 시킵니다.