Simcenter STAR-CCM+ 회전하는 물체를 고체-유체 다중 시간 스케일을 이용해서 열전달 해석 시 인터페이스에서 데이터 맵핑 방법(How to mapping data on the interface solid-fluid using explicit mapped contact interface Time Averaging)

2024-01-01T23:49:32.000-0500
Simcenter STAR-CCM+ Simcenter STAR-CCM+ Virtual Reality Teamcenter Share Simcenter STAR-CCM+ Viewer Simcenter STAR-CCM+ Application Specific Solutions

요약

Briefly describe the article. The summary is used in search results to help users find relevant articles. You can improve the accuracy of search results by including phrases that your customers use to describe this issue or topic.회전하는 물체(예를 들어 모터 냉각)의 열전달 문제를 다중 시간 스케일(Multi-time scale)을 이용시 고체/유체 인터페이스에서 데이터를 맵핑 하는 여러 방법들에 대해 설명하고자 한다. 1. explicit mapped contact interface - time averaging을 사용하고자 할 때 a) 유체는 비정상상태해석, 고체는 정상상태인 경우 b) 유체는 비정상상태해석, 고체도 비정상상태인 경우 2.explicit mapped contact interface - time averaging을 사용하지 않는 경우 a) 유체는 비정상상태해석, 고체는 정상상태인경우


세부 정보

1. explicit mapped contact interface - time averaging을 사용하고자 할 때
  a) 유체는 비정상상태해석, 고체는 정상상태인  경우
Interface가 한쪽은 회전하고 한쪽은 고정된 상태가 되기 때문에 격자 변경시에 리셋이 되면서 인터페이스데이터를 제대로 맵핑 할 수 없다. Simcenter STAR-CCM+2310 (18.06) 버전까지는 사용할 수 없다. 앞으로 개발 될 버전에 대해서는 확인 필요하다.

  b) 유체는 비정상상태해석, 고체도 비정상상태인 경우
유체와 고체가 모두 비정상상태 해석을 따르면 회전(회전 속도가 동일 또는 MRF 사용)을 고려한 경우 Simulation operation를 통해서 Time Averaging 기법을 사용할 수 있다. 결국 인터페이스 체결 후 격자 변화가 없어야 한다.
그리고 Solid Continua에서 Motion Always Active가 활성화 되어 있어야 하며, 이런 경우 Sim operation를 통해서 유체/고체 번갈아 가면서 해석할 때 격자 변화가 없게 된다.
image.png

2. explicit mapped contact interface - time averaging을 사용하지 않는 경우
  유체는 비정상상태해석, 고체는 정상 상태인 경우에(Solid를 Steady 사용이 불가피 하다면) 트릭을 써서 하는 방법이 있다.
  1. 위의1번 b) 항목에서 unsteady fluid – unsteady solid physics continua를 만들고,
  2. 동일한 solid region을 추가로 하나더 만들고 steady solid continua를 만들어 할당한다.
  3. Sim operation에서
  1. unsteady fluid 해석
  2. unsteady solid는 해석을 하지 않은 상태에서 unsteady solid 결과를 steady solid데이터 맵핑(HTC/Tref)
  3. steady solid 해석
  4. a, b, c를 반복적으로 해석

KB 자료 ID# KB000128820_KO

내용

요약세부 정보

관련 구성 요소

Design Manager Electronics Cooling In-Cylinder (STAR-ICE) Job Manager Simcenter STAR-CCM+