Simcenter Testing Solutions
Get the same results in Testlab HD Acoustic Camera as in Sound Camera
2023-09-27T01:50:14.000-0400
Simcenter TestlabSimcenter Sound Camera
요약
This document explains how to configure Simcenter Testlab to show the same results as the Simcenter Sound Camera software.
세부 정보
음원의 위치를 탐색하기 위해 Simcenter Sound Camera 하드웨어와 소프트웨어를 사용한 후, 추가 데이터 분석 및 처리를 위해 Simcenter Testlab HD Acoustic Camera에서 이 측정값을 여는 것이 좋습니다. 두 개의 다른 소프트웨어 플랫폼을 다루려면 두 플랫폼에서 동일한 파라미터를 사용해야 합니다.
측정전 Simcenter Sound Camera를 이용한 측정 최적의 위치 측정 결과를 얻으려면 내장 카메라(각도 보정 계수)의 보정 값을 아래 폴더에 있는 구성 파일 LmsSoundCamera.ini에 알려주어야 합니다: C:\Simcenter\UserConfiguration\[user]\Sound Camera 2206\SimcenterSoundCamera.ini
이러한 보정 계수는 하드웨어를 처음 사용할 때 알려줄 수 있습니다. 소프트웨어를 시작할 때(하드웨어가 연결된 상태에서) 각도 보정 계수를 입력해야 한다는 창이 나타납니다(파일이 자동으로 열리므로, 알려준 대로 값을 입력하고 저장하십시오). 이 단계는 카메라의 영상에서 음원 위치가 올바르게 표시되도록 하는 것이 중요합니다. 참고: 이러한 보정 계수는 Simcenter Sound Camera 박스(HW-SSL-SC45) 안에 있는 보정 시트 또는 동봉된 USB 메모리에서 확인할 수 있습니다.
Simcenter Testlab HD 음향카메라를 이용한 측정 위에서 설명한 것과 같은 단계는 Simcenter Testlab HD Acoustic Camera에도 적용됩니다. 그러나 아래 폴더에 있는 MicrodB.ini 파일에 보정 값을 수동으로 입력해야 한다는 점이 다릅니다: C:\Simcenter\UserConfiguration\[user]\Testlab 2206\Configuration\MicrodB.ini
[Camera] 항목(카메라가 없으면 추가)에서 수정인자를 추가 또는 편집하여 저장합니다. 소프트웨어를 시작하기 전에 이 단계를 수행하는 것이 중요합니다.
측정중 두 플랫폼 중 하나를 사용하여 SSL 결과를 포함하는 bdd 파일을 생성합니다. 측정하기 전에 거리(자동 또는 사용자 정의)가 실제 거리를 반영하는지 확인합니다.
본 문서에서는 측정 후 결과를 분석하기 위한 파라미터에 대해 설명할 예정이므로, 측정 팁은 소프트웨어 설치 시 제공되는 기술 설명서를 참조하시기 바랍니다.
SSL 결과 프로세스 Simcenter Sound Camera를 이용한 프로세스 Sound Camera 소프트웨어의 경우 일부 매개변수가 고정되어 있으며 두 플랫폼에서 동일한 결과를 얻기 위해서는 Testlab에서 고려해야 합니다. 가장 중요한 매개변수는 다음과 같습니다:
Weighting: linear
Time blocks: 40 ms (Frequency resolution= 25 Hz)
Overlap: 50 %
두 플랫폼에서 고려해야 할 다른 중요한 매개 변수는 다음과 같습니다:
Frequency band: 동일 밴드 선택 (linear 또는 1/3 octave format)
Hologram scales: 동일 범위로 자동모드 (default 8 dB)
Time segment: 과도 신호일 경우에는 동일 시간 범위 선택
Simcenter Testlab HD 음향카메라를 이용한 프로세스 Simcenter Sound Camera에서 측정한 데이터를 사용하려면 Simcenter Testlab HD Acoustic Camera 소프트웨어에서 bdd 파일을 엽니다.
위에서 설명한 바와 같이 주파수 분해능과 스펙트럼 오버랩에 대한 고정 값은 사운드 카메라 소프트웨어의 값과 일치해야 합니다:
다시 한번 두 플랫폼에서 동일한 주파수 대역과 시간 간격을 선택해야 합니다. 맵 평균화는 사용 가능한 방법 중 하나를 사용할 수 있습니다. CSM 방법은 교차 스펙트럼 행렬을 계산할 때 더 나은 결과를 얻을 수 있고 행렬의 대각선을 제거하여 잡음을 억제(위치 탐색 향상)하기 때문에 사용할 필요가 있습니다.
다른 방법도 효과가 있지만 레벨 및 동적 범위에 약간의 차이가 있을 수 있습니다.
버전 17 이상에서는 Simcenter Testlab HD Acoustic Camera Wind 터널 추가 기능에서만 사용할 수 있습니다. 버전 18에서는 모든 Simcenter Testlab HD Acoustic Camera 워크북에서 이 방법을 사용할 수 있습니다.
홀로그램의 범위가 사운드 카메라와 같지 않으면 사진 옵션에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 이러한 값(및 홀로그램의 범위)을 조정할 수 있습니다.
참고: Simcenter Sound Camera 소프트웨어에서는 홀로그램의 그리드를 활성화할 수 있습니다(마우스 우클릭 --> Show grid). 이 소프트웨어는 거리와 주파수 범위에 따라 달라지는 동적 그리드를 사용합니다.