Simcenter Amesim What losses are considered when modeling gear and bearing models in AMESIM?

2023-09-11T05:34:08.000-0400
Simcenter Amesim Automation Connect Simcenter System Simulation Client for Git Simcenter Amesim Teamcenter Share

요약

This FAQ provides information on losses covered by AMESIM bearings and gears.


세부 정보


  • 위의 그림은 AMESIM에서 제공하는 Gear와 Bearing 손실에 관련된 예제입니다.
 
  • 맞물린 기어는 아래의 그림처럼 App을 통해서 원하는(계산하고자 하는) 손실을 선택하여 계산할 수 있습니다.
  • 기어에서 고려할 수 있는 손실들은 위의 붉은 네모칸을 참고하시면 됩니다.
  • Parameter들은 활성화되는 Option에 따라서 추가정보를 확인하실 수 있습니다.
 
  • 위의 기어 및 베어링의 손실들은 다음과 같은 정보들로 계산됩니다.
  • 모델이 정상적으로 완성되고 시뮬레이션하면 아래와 같이 3D plot 등을 통해서 손실맵을 확인할 수 있습니다.

Losses are modeled through the following phenomena:
•          gear paddling losses depending of:
o         the oil properties
o         the oil bath height
o         the rotary velocity
•          gear contact losses depending of:
o         the oil properties
o         the teeth geometry
o         the teeth load
o         the rotary velocity
•          bearing losses depending of:
o         the oil properties
o         the axial load
o         the radial load
o         the rotary velocity




 
  • 또한, 시스템 내부의 각 유형의 손실 값에 대한 크기를 예측하는 용도로 사용할 수 있습니다.
  • 예측할 수 있는 손실의 종류 :
                  1. slipping losses in gears contacts
                  2. rolling losses in gears contacts
                  3. paddling losses on gears sides
                  4. paddling losses on gears teeth
                  5. losses due to the hydraulic in bearings
                  6. losses due to the load in bearings
  1. Gear에 대한 손실
  1. Bearing에 대한 손실

 
  • 위의 손실에 대한 값들을 그래프로 표기한 그림입니다.
 
  1. 추가적으로 AMESIM에서 확인하실 수 있는 EV와 Reducer 관련 데모입니다.
  • 해당 데모에서는 전기 자동차에서 적용되는 Torsional vibration analysis를 확인하실 수 있습니다.
  • 해당 시뮬레이션의 결과를 통해 전기 부품 및 기계 부품의 영향을 사전에 검토할 수 있습니다.

 

KB 자료 ID# KB000122101_KO

내용

요약세부 정보

관련 구성 요소

Amesim Automation Connect