Simcenter 3D Solutions Change Simcenter 3D Language

2023-09-11T00:22:59.000-0400
Simcenter 3D

요약

How to change the Simcenter 3D language that was set up when installed


세부 정보

Simcenter 3D 설치시 Language를 선택하게 되며, 한국어(또는 영어)로 선택하여 설치 후 사용 중 다른 Language로 변경하고 싶은 경우 방법은 아래와 같습니다.

1. Simcenter 3D의 Language를 변경하기 위해 아래와 같이 내 컴퓨터 - 속성 - 고급 시스템 설정 내 환경 변수를 선택하고 시스템 변수의 UGII_LANG를 선택하여 변수 값을 Korean 또는 English 등의 언어로 변경합니다. 
Simcenter 3D가 실행된 상태라면 프로그램을 종료 후에 재실행하여 Language가 정상적으로 변경 적용되었는지 확인합니다. 

KB 자료 ID# KB000122094_KO

내용

요약세부 정보

관련 구성 요소

Acoustics Additive Manufacturing Assembly FEM Correlation and Updating Durability Electromagnetics (High Frequency) Electromagnetics (Low Frequency) Flexible Pipe Laminate Composites Margin of Safety Motion Multiphysics NX Open Nonlinear Optimization Pre/Post Response Dynamics Rotor Dynamics Samcef Environment Simulation Process Management Thermal / Flow