Simcenter 3D Solutions Enter the load in complex value form in Simcenter 3D

2023-08-16T01:23:20.000-0400
Simcenter 3D

요약

How to enter the load in real/imaginary (magnitude/phase) form in Simcenter 3D


세부 정보

1. 진동해석 모델에 하중을 부여할 때 Real/Imaginary, Magnitude/Phase 형태로 입력하시려면 아래와 같이
Loads - New Load Set - Frequency Excitation Set을 생성합니다.



2. Excitation - Excitation Field에서 "Real/Imaginary", "Magnitude/Phase" 또는 "Field"를 선택하실 수 있습니다.
그 다음에 Load Set (General)에서 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 New 우측에서 하중 타입을 선택합니다.
이 때 Frequency Excitation Set에서 입력된 값은 하중(Force, Pressure 등)의 Magnitude에 입력된 값과 곱해져 적용됩니다.


   
   

3. Table 형태로 입력하실 경우 아래와 같이 Field를 선택하시고 입력창 상단에서
마우스 오른쪽 버튼을 눌러 Real/Imaginary, Magnitude/Phase를 변경하실 수 있습니다.



 

KB 자료 ID# KB000121565_KO

내용

요약세부 정보

관련 구성 요소

Acoustics Additive Manufacturing Assembly FEM Correlation and Updating Durability Electromagnetics (High Frequency) Electromagnetics (Low Frequency) Flexible Pipe Laminate Composites Margin of Safety Motion Multiphysics NX Open Nonlinear Optimization Pre/Post Response Dynamics Rotor Dynamics Samcef Environment Simulation Process Management Thermal / Flow