일반적으로 강제응답 구조해석이나 구조음향해석은 주파수 해석을 수행합니다.
그리고 주로 NASTRAN 의 SOL108 와 SOL111 을 이용하게 됩니다.
특히 구조음향 해석의 경우 타켓위치의 마이크로폰의 소음을 2D function 으로 결과를 일반적으로 출력합니다.
그리고 소음의 크기가 큰 주파수를 파악하는데 이것은 주로 구조의 진동과 매우 많은 연관이 있으므로 구조해석의 진동결과를 확인합니다.
그리고 소음을 줄이기 위해 구조물의 어떤 부분이 문제가 있는지 확인합니다.
물런 구조의 진동은 입력되는 힘이 커서 진동이 클수도 있지만 대부분의 경우에는 구조의 모드와 중첩되어 진동 이 크게 발생합니다.
이런 결과에서 편하게 2D function 그래프와 3D vector 그래프를 서로 동기화하여 보는 방법이 있습니다.
그 방법은 다음과 같습니다.
1. SOL 108 이나 SOL111 등을 이용하여 진동이나 소음해석 수행 - 2D Function 결과를 원하는 경우에는 반드시 Output Request에서 sorting 을 Sort2 로 설정
- 3D Vector 결과는 따로 sorting 을 설정하지 않아도 됨. 주파수 분석에서는 기본이 Sort1 으로 Vector 결과 출력됨
2. 해석이 완료되면 결과를 그림 1) 반드시 오른쪽 마우스 Post-Processing Scenario.. 를 클릭하여 이동

2) 결과창을 2개로 설정. 여기서는 Upper and Lower 로 설정
3) Navigator 에서 Solution 을 선택하고 Scenarios에서 Function Plot 을 선택하여 Upper 창에 Plot

3) 다시 Scenarios에서 Contour Plots 선택 후 Lower 창에 Plot

4) Upper 창과 Lower 창에 결과를 사용자가 원하는 데이터를 선택하고 원하는 그림 format 으로 변경
여기서 Upper 창에는 Sound Power dB RMS 를 그리고 Lower 창에는 구조의 변위를 그림
변위는 Amplitude 에서 Signed Amplitude 로 변경하고 Scale 도 2% 로 변경함
3. Upper 와 Lower 그림을 Connection 하여 동기화 방법
1) Viewport 1 을 선택하고 우클릭 후 Connection Viewport 선택

2) Viewport 1 을 선택하고 우클릭 후 Connection Viewport 선택

3) Upper 의 Function Plot 에서 SingleX 커서 추가 후 커서의 주파수 위치를 변경하면
Lower 의 Contour 그림이 자동으로 해당 주파수 그림으로 변경됨

4. Lower 그림을 Animation 하여 동기와 가능 1) Lower 창을 선택하고 Contour Plot 을 Animation 함