Simcenter Testing Solutions How to setup the ODS with Simcenter Testlab Neo?

2023-06-20T04:17:23.000-0400
Simcenter Testlab

요약

This article describes how to setup the ODS with Simcenter Testlab Neo.


세부 정보

Simcenter Testlab Neo 2206버전부터 ODS(Operating Deflection Shapes) 기능 사용이 가능합니다.


1. 
Simcenter Testlab Neo에서 ODS 기능을 사용하려면 Simcenter Testlab Desktop Neo를 시작하고 Operational Data Animation을 Add-in 또는(그림 1 참조) Operational Data Animation기능을 사용하기 위해서 28개의 토큰이 필요합니다.

 
image.png
그림1. add-in을 통해서 Simcenter Testlab Operational data Animation을 실행하는 방법



Testlab Neo Structures Analysis 폴더에서 바로 실행을 할 수 있습니다. (그림 2 참조).
 
image.png
그림2. Simcenter Testlab Operational data Animation을 직접 실행 가능




2. 애니메이션 작업 준비
여기에서는 자동차 기어박스에 대한 측정 결과를 가지고 살펴보겠습니다. 이 프로젝트는 간단한 지오메트리와 reference(1) 및 response(33)에서 33개의 Coherences, 33개의 Crosspowers, 33개의 FRF 및 Autopowers를 포함하는 임팩트 해머 테스트의 2개 Run 결과를 가지고 있습니다. 이것은Impact 측정 결과이지만 일반적으로 Simcenter Testlab Neo Time Data Acquisition에서 측정됩니다. 다른 예로는 Signature Acquisition 또는 Spectral Testing에서 측정된 stationary 조건의 테스트입니다. 그림 3과 같이 섹션 1의 모든 데이터를 input basket에 add 합니다. 애니메이션은 input basket의 데이터를 가지고 애니메이션이 실행 됩니다.

 
image.png
그림3. Input Basket에 데이터 add



애니메이션 태스크로 이동하고 그림 4와 같이 input basket을 선택합니다.
 
image.png
그림4 애니메이션 태스크


ODS FRF 피벗 테이블 보기 선택을 하고 그림 5와 같이 reference 중 하나를 선택합니다. FRF는 DOF vs Reference DOF id 보기로 나타납니다. 첫 번째 참조 DOF ID의 FRF가 있는 첫 번째 열은 사용 가능한 모든 response 포인트 ID와 함께 포함 됩니다. 그래프 미리보기에서 Envelope는 기본적으로 나타납니다.
 
Preview와 Sum버튼을 클릭하고 그림 5와 같이 피벗 테이블의 열 1에서 몇 가지 항목을 선택합니다(X 방향 참조). Envelope, Sum 및 선택한 피벗 테이블 항목이 ODS  디스플레이에 표시됩니다. Envelope와 Sum은 사용 중인 데이터 열에 대해서만 계산되며, 애니메이션 워크시트에서 사용할 데이터 열은 한 번에 하나만 선택 가능합니다.

2번째 reference DOF(여기에서는 Y 방향)의 헤더에 있는 상자를 클릭 하게 되면, 2번째 열의 FRF가 포함되고 첫번째 열의 FRF는 제외 됩니다. 디스플레이가 리플레쉬 되고 Envelope 및 Sum도 다시 계산 됩니다.

 
 
image.png
그림5. 애니메이션 작업에서 볼 데이터 선택
 
 
 
3. Single Point Animation 절차

피벗 테이블에서 데이터를 선정하고, 원하는 열을 선택하면 single-point ODS cursor가 디스플레이의 X축 중앙에 자동으로 추가됩니다.

ODS cursor커서를 원하는 위치로 이동시키고 작동 지점이 정해지면 그림 6과 같이 State Control 패널에서 Play버튼을 클릭 또는 스페이스바를 눌러서 애니메이션을 시작합니다. 
주파수를 입력하여 상태 컨트롤 막대에서 수동으로 작동 시점을 다시 지정 가능하며, Enter 버튼을 눌러서 새 지점의 애니메이션을 볼 수 있습니다.
State Control 패널에서 화살표를 클릭해서 현재 커서를 다음 또는 이전 주파수로 이동 할 수 있습니다. Active Geometry Display에서 마우스 우클릭을 해서 디스플레이의 애니메이션 설정 변경 및 결과 확인을 할 수 있습니다. 컬러, 화살표, 노달 라인 등을 추가할 수 있고 애니메이션 설정에서 속도 변경이 가능 합니다.

 
image.png
그림6 Start the Animation
 

4. Band Animation 절차

피벗 테이블에서 데이터를 선정하고, ODS Processing 패널에서 그림 7과 같이 Cursor type을 Single에서 Double 로 변경하면, band processing option이 활성화되고 ODS 데이터 디스플레이에서 single  ODS 커서가 Double 커서로 변경됩니다. 좌측 커서를 이동하여 시작점 위치를 변경하고 2번째 커서를 이동하여 밴드 폭을 변경할 수 있습니다.

커서의 왼쪽 및 오른쪽 값이 상태 컨트롤 막대에 표시되며 State Control 패널에서 도 이제 하나가 아닌 두 개의 상자가 나타납니다.


관심 대역 밴드를 결정하면 실행 버튼을 클릭해서 애니메이션을 실행합니다.
기본적으로 선택한 밴드의 각 DOF에 대한 최대 진폭이 애니메이션되어 나타납니다.
그림 7과 같이 Band Processing 최대값에서 RMS로 변경합니다. 표시된 애니메이션은 각 DOF에 대해 선택한 밴드의 RMS 값을 나타냅니다. 

State Control 패널에서 화살표를 클릭해서 현재 커서를 다음 또는 이전 주파수로 이동 할 수 있습니다. 이렇게 하면 첫 번째 커서와 두 번째 커서가 동시에 이동합니다.

 
image.png
 
image.png
그림7. 애니메이션 더블 커서 타입.

 


5. Single Operating Points의 목록 생성 및 저장

더블 커서 대신 싱글 커서 애니메이션을 선택합니다.
 
image.png


관심 주파수로 커서를 이동하고 커서를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 그림 8과 같이 Add Operating Point 버튼을 클릭해서 목록에 현재 작동 지점을 추가합니다. 해당 주파수 값이 있는 항목이 작동 지점 목록에 생성됩니다.
 
image.png
그림8. Calculation ListOperating Point 추가



그림 9와 같이 모든 Operating 지점에 대해 반복합니다.
 
image.png
그림9. Multiple Operating 포인트 추가



State Control Panel에서 재생 버튼을 클릭해서 애니메이션을 시작하고, Operating Points 목록의 첫 번째 항목을 선택하면 해당 지점이 애니메이션됩니다. 그림 10과 같이 State Control 패널에서 화살표를 사용하여 선택 항목을 이동하면, 현재 선택된 지점이 애니메이션 되고 2D 디스플레이의 ODS 애니메이션 커서가 해당 라인으로 이동됩니다.
 
image.png
그림10. X축 증가 또는 Operating 지점별로 데이터 이동 방법
 
 
 
 
이제 processing 이름을 입력하고 그림 11과 같이 Save ODS Mode Set 버튼을 클릭합니다. 디폴트 processing 이름은 ODSProcessing입니다. 

이제
operating 데이터 포인트를 삭제하고 operating 지점을 다시 로드하는 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 각각의 우측끝에 있는 X 또는 Removes all the operating points 버튼(그림 11에 표시된 세 번째 버튼)을 사용해서 모든 지점을 제거 할 수 있습니다.

 
image.png
그림11. Operating 지점 : 추가, 제거, 로드 및 저장.




지금까지의 모든 processing은 첫 번째 reference에서 수행되었고 만일 다른 reference로 변경하고 해당 결과를 분석하여 차이점이 있는지 확인할 수 있습니다.

Input Basket이 선택된 상태에서 다른 reference 채널과 연결된 열을 활성화 시키고, 커서를 이동시켜 operating 지점을 체크합니다.

몇몇 operating 지점을 추가한후 ODSModeSet에 save하고, 완료가 되면 모든 operating 지점을 삭제합니다.

그림 12와 같이 섹션 및 ODSProcessing Analysis에서 ODS mode set을 찾고, 그림 11에 표시된 4번째 버튼 " Load operating points "를 사용해서 선택한 ODS 모드 세트에서 operating points를 로드 합니다. 이 버튼은 ODSModeSet이 선택될 때까지 활성화되지 않습니다. 이제 이전과 같이 이러한 operating 지점을 애니메이션할 수 있습니다.

 
image.png
그림12. ODS ModeSet 선택 및 operating 지점 로드
 


 
6. Double Operating Points의 목록 생성 및 저장

싱글 커서 대신 더블 커서를 사용해서 Operating 지점 추가를 할 수 있습니다.

그림 7과 같이 커서 유형을 Single에서 Double로 전환하고, 여기에서는 325~375Hz 사이의 첫 번째 피크 주위에 배치를 하였습니다.

band processing을 Maximum으로 설정하면, 해당 애니메이션이 표시 됩니다. 더블 커서의 Operating 지점을 목록에 추가하면, 이제 첫 번째 및 두 번째 주파수를 가지는 Double 커서 항목 사용을 할 수 있으며, ODS 모드 세트를 저장합니다.

그림 10과 같이 다음 또는 이전 Operating 지점으로 이동하고, 커서 타입이 싱글로 설정된 경우에는 싱글 포인트로 증가 시킬 수 있고 커서 타입이 더불로 설정된 경우에는 더불 Operating 지점을 스크롤 가능합니다.

Desktop의 데이터 view로 이동해서 저장된 마지막 ODS 모드 세트를 살펴보면, 피벗 view가 목록에 있다면 저장된 ODS 모드 리스트를 확인 할 수 있습니다. ODS 모드를 클릭하면 그림 13과 같이 자동 미리보기가 가능합니다.

 
image.png
그림13. Desktop에서 데이터 및 결과 보기


 
애니메이션 탭으로 다시 돌아가서 input basket이 선택되었는지 확인합니다. 아무래도 피크를 수동으로 찾는 것보다 자동으로 찾는 것이 편리하고 이 경우에는 커서 타입이 싱글로 설정된 경우에 가능합니다. 

Add operation points at peaks 버튼을 클릭합니다(그림 11 또는 14에 표시된 두 번째 버튼)

주파수 범위, 피크의 최대 숫자 등을 입력하고 진폭 임계값과 게이트 값을 설정하면  그림 14와 같이 자동으로 피크를 찾아 operation 데이터 테이블을 채우고, ODS 데이터 디스플레이에 커서까지 추가해 줍니다. 그리고 ODS 모드 설정 저장을 합니다.

 
image.png
그림14. 피크에서 operating 지점 추가
 






 

KB 자료 ID# KB000112408_KO

내용

요약세부 정보

관련 구성 요소

Simcenter Testlab Digital Image Correlation Testlab Environmental Testlab Acoustics Testlab Data Management Testlab Desktop Testlab Durability Testlab General Acquisition Testlab General Processing & Reporting Testlab Rotating Machinery & Engine Testlab Sound Designer Testlab Structural Dynamics Testlab Turbine