Simcenter Testing Solutions
How to setup the Multiple Segments with Simcenter Testlab Neo?
2023-06-19T03:54:59.000-0400
Simcenter Testlab
요약
This article describes how to setup the Multiple Segments with Simcenter Testlab Neo.
세부 정보
이번 기술자료에서는 Simcenter Testlab Neo에서 multiple segment 설정 방법에 대해서 설명합니다.
아래 그림에서와 같이 하나의 throughput file에 다수의 runup을 포함하고 있는 경우, 각 runup을 개별적으로 process하고 각각에 대해서 저장을 할 수 있습니다. 이 기능은 Simcenter Testlab Neo의 segment 기능에서 설정이 가능합니다.
1. Simcenter Testlab Neo Process Designer를 시작합니다. 시작 → Simcenter Testlab → Testlab Neo General Processing → Process Designer
2. 시작 화면 옵션이 켜져 있는 경우 " Processing" 으로 이동합니다.
3. "File → Add-ins"에서 스펙트럼 맵과 차수 계산을 위해서 Signature analysis 기능을 로드 합니다.
4. " File -> Open -> Browse"로 이동하여 Testlab 프로젝트 파일을 선택합니다
5. 아래 그림에서와 같이 Data Selection에서 현재 Testlab 프로젝트로 작업할 파일을 찾고, 마우스 우클릭을 하고 "Add to input basket"을 선택합니다.
6. 홈 탭의 화면 상단에서 DOFID vs Function을 클릭하여 pivot table view로 들어갑니다.
7. 피벗 테이블에서 셀을 선택하면 rpm rupup 결과가 나타납니다.
8. 디스플레이 화면에서 CTRL과 ALT 키를 누른 상태에서 프로세싱할 각각의 런업 범위를 마우스로 드래그 하여 선택합니다.
9. 프로세스의 Input 아이콘 선택시 segment replace에 대한 팝업창에서 Yes를 선택 합니다.
10. "input" 아이콘의 properties에서 세그먼트의 "..." 을 클릭하면, 세그먼트 목록에서 선택한 각 영역에 대해서 총 3개의 행이 보입니다.
11. Run Suffix에서 porcess된 데이터에 추가될 각 세그먼트의 이름을 추가하고 ok를 클릭합니다.
12. 풀다운 메뉴에서 프로세스 영역에 Spectral Map과 Order sections 기능을 추가하고 아래 그림과 같이 연결을 합니다.
13. Spectral Map을 마우스로 클릭하고 Properties에서 Tracking strategy를 Tracked on Channel로 설정합니다. 또한 Tacho채널 선택과 적절한 최소 및 최대 rpm 설정을 합니다.
14. Order Sections을 마우스로 클릭하고 Properties에서 tracking channel을 선택합니다. ";"으로 차수 값을 구분하여 입력합니다. 예를 들어 "2;4;6"으로 입력하면 2차, 4차, 6차 오더를 계산합니다.
15. 좌측 하단의 작업 표시줄에서 "Run"을 클릭하면, 데이터가 process가 진행됩니다.
16. navigation에서 " Active Analysis"를 클릭하고 피벗 테이블에서 계산 결과를 선택하면 그래프를 확인할 수 있습니다. 결과를 만족하면 “Accept"를 클릭합니다.