1. 개 요
Android Tablet에 Simcenter Testlab Scope App을 설치하고 라이선스를 연결하여 SCADAS XS와 연결하는 방법을 설명합니다.
2. 설치 방법
1) Simcenter Testlab Scope 앱 설치
① 내장 저장공간의 Download 폴더에 Simcenter-Testlab-Scope-App.apk을 복사합니다.

Fig 1. 내장저장공간\Download 폴더에 Android 패키지 파일 복사
② Simcenter-Testlab-Scope-App.apk 파일을 눌러 앱 설치를 합니다. (태블릿에 Simcenter Testlab Scope를
설치하려면 Android 보안 설정에서 알 수 없는 소스 옵션을 활성화해야 합니다.)
③ 라이선스 파일을 얻으려면 DCIM\Siemens 폴더 안에 라이선스 파일을 얻기 위해 사용해야 하는 일련 ID
번호가 포함되어 있는 "Serial.txt" 파일을 SIEMENS에 담당자에게 복사하여 송부해주시면 "smart.sal"을
받으실 수 있으며 이 파일을 DCIM\Siemens 폴더에 복사를 하면 세팅이 완료됩니다.

Fig 2. Simcenter Testlab Scope App 설치 화면
3. 연결 방법
: WLAN, LAN, USB 3가지 연결 방법이 있으며 Simcenter SCADAS XS의 전원을 켜고 "REPLAY SELECT"
버튼을 누른 상태에서 "BAT" 버튼을 누르면 WLAN ⇒ LAN ⇒ USB의 순서로 접속 모드를 선택이 가능합니다.

Fig 3. SCADAS XS 및 연결 단자
1) WLAN 모드
태블릿에서 Wi-Fi를 켜고 아래의 그림과 같이 "LMS-SCADAS XS를 선택하시면 연결이 가능합니다.

Fig 4. Wi-Fi 연결 화면
2) LAN 모드
위의 그림에 LAN 포트를 이용하여 추가로 SC-XS-LAN2M 케이블을 구매하여 연결이 가능합니다.

Fig 5. SC-XS-LAN2M Cable (별도 구매품)
3) USB 모드
위의 그림에 USB 포트를 이용하여 제품 구입시 제공된 USB 케이블을 통하여 연결이 가능합니다.

Fig 6. SC-XS-PA8 main power adapter