SCADAS Mobile의 채널 확장이 필요할 경우, 이에 대한 방안으로 Daisy chain을 활용하시길 추천합니다.
이번 Article에서는 SCADAS Mobile 장비의 Daisy chain에 대해 설명드립니다.
그림 1.과 같이 별도의 Simcenter SCADAS 하드웨어 데이터 수집 장치를 Daisy Chain으로 연결할 수 있습니다:
그림 1. 여러개의 Simcenter SCADAS 장치들을 광섬유 케이블(주황색)을 통해 연결
Simcenter Testlab 소프트웨어에서 여러개의 SCADAS 장치들이 단일 장치로 인식됩니다. :
- 소프트웨어 사용자 인터페이스 : 개별 하드웨어 장치의 모든 채널 목록이 Simcenter Testlab 소프트웨어 인터페이스에 표시됩니다.
- 데이터 파일 : 모든 채널이 동일한 속도로 동시에 샘플링되어 단일 파일에 저장됩니다.
Article의 내용은 다음과 같습니다.
1. 필수 하드웨어, 2. 설정 방법, 3. 작동 방법, 4. 시스템 종료 방법
1. 필수 하드웨어
장치를 데이지 체인으로 연결하는 데 사용되는 Simcenter SCADAS Mobile 및 SCADAS Recorder에는 그림 2에 표시된 것처럼 MS(Main-Secondary) Card가 장착되어 있어야 합니다 :
그림 2. SCADAS 필수 구성품 중 Main-Secondary Card (프레임 오른쪽 상단 녹색으로 표시됨).
Main-Secondary Card는 Simcenter SCADAS 프레임의 오른쪽 상단 모서리에 있고, 별도로 구입해야 합니다.
카드에는 광섬유 포트가 두 개 있으며, 좌측은 PREV(Previous) port, 우측은 NXT(Next) port 입니다.
두 개의 광섬유 케이블이 SCADAS 장치를 함께 연결하는 카드와 함께 제공됩니다(그림 3).
그림 3: SCADAS 하드웨어를 연결하는 광섬유 케이블
Main-Secondary 카드는 SCM2E01과 SCR2E01 장비를 제외하고, 각 모든 Simcenter SCADAS Mobile 또는 모든 Simcenter SCADAS Recorder에서 작동합니다.
2. 설정 방법
SCADAS 장치의 Main-Secondary 스위치는 다음과 같이 설정해야 합니다:
- Main SCADAS : 기본 SCADAS의 오른쪽 상단 모서리에서 스위치를 M(Main)으로 설정합니다.
- Secondary SCADAS :모든 보조 SCADAS에서 스위치를 S(Secondary)로 설정해야 합니다. 그리고 보조 장치는 이더넷을 통해 호스트 컴퓨터에 연결되지 않습니다. 따라서 보조 장치는 Main SCADAS 또는 다른 Secondary SCADAS 장치에만 연결됩니다.
스위치 설정 방법 그림 4에 나와 있습니다.
그림 4. Main-Secondary 스위치 설정
두 개의 SCADAS 하드웨어 장치를 데이지 체인으로 연결하기 위해 광섬유 케이블은 그림 5와 같이 설치됩니다:
그림 5. 광섬유 케이블 연결 방법
광섬유 케이블은 Main SCADAS 하드웨어 장치와 Secondary SCADAS 하드웨어 장치 사이에 "Loop"를 형성하도록 설치됩니다. 한 SCADAS 장치의 Prev port는 다른 SCADAS 장치의 NXT port에 연결됩니다.
Loop는 그림 6과 같이 두 개 이상의 보조 SCADAS를 사용하는 경우 특히 중요합니다.
그림 6. 여러 SCADAS 장치를 Daisy chain으로 연결하는 방법
여기서 마지막 보조 SCADAS(NXT Port)를 주 SCADAS(Prev Port)에 연결하면 루프가 완료됩니다.
3. 작동방법
Main-Secondary 배열에 사용되는 SCADAS 장치는 그림 7과 같이 특정 순서에 따라 전원을 공급해야 합니다.
그림 7. Main-Secondary 장비의 전원 부팅 순서
Main SCADAS에 전원을 공급하기 전에 Secondary SCADAS에 전원을 공급해야 합니다.
이 순서로 전원을 공급하지 않으면 보조 SCADAS의 채널을 Simcenter Testlab 소프트웨어 인터페이스에서 사용할 수 없습니다. 그리고 각 SCADAS에는 별도의 전원 코드가 필요합니다.
그림 8과 같이, Secondary SCADAS의 컨트롤러 카드(이더넷 인터페이스 포함)은 작동하지 않습니다.
그림 8. Secondary SCADAS의 Interface module 사용 불가
Secondary SCADAS의 컨트롤러 카드(Ethernet port, CAN BUS, Tacho input 및 Source output )는 작동하지 않습니다. 단 Main SCADAS에서 나머지 Secondary SCADAS 슬롯을 데이터 수집 카드에 사용할 수 있습니다. 이러한 방식으로 Main-Secondary 배열에 더 많은 채널을 사용할 수 있습니다.
데이터는 Simcenter Testlab 소프트웨어를 사용하여 얻을 수 있습니다. 별도의 SCADAS 장치의 모든 데이터는 모든 채널이 포함된 단일 파일에 저장됩니다(그림 9).
그림 9. Main-Secondary SCADAS에서 데이터를 획득하기 위한 최종 구성
결과 파일에 저장된 모든 채널의 데이터가 완전히 동기화됩니다.
4. 시스템 종료 방법
데이터를 수집한 후 기억해야 할 몇 가지 사항:
- Main 시스템부터 Secondary 시스템들 순서로, 각 장치의 전원을 개별적으로 종료합니다. 이는 대부분 신형 SCADAS Mobile의 경우 제품이 On-Off 구분을 Ethernet Port의 LED로만 가능한데, Secondary 시스템의 경우 Interface module이 동작하지 않습니다. 그렇기 때문에 외형적으로 시스템 상태 확인이 어렵고, 이로 인해 Secondary 시스템을 On 상태로 방치할 수 있으며, 이는 Battery방전으로 이어질 수 있습니다.
- Secondary system의 스위치를 다시 M으로 돌립니다. S로 놓여져 있는 상태에서 다음 사용자가 사용할 경우, Ethernet이 비활성화되어 있기 때문에 PC와 해당 시스템 연결이 불가능 합니다.