2개의 Simcenter SCADAS 하드웨어는 그림 1과 같이 광케이블로 연결이 가능하고, 각각의 SCADAS 하드웨어 채널은 Simcenter Testlab에서 단일 SCADAS 하드웨어로 인식합니다.
• 사용자 인터페이스 : 각 SCADAS의 모든 채널에 대해서 단일 목록이 Simcenter Testlab 의 Channel setup에 보여집니다.
• 데이터 파일 : 모든 채널이 동일한 속도로 동시에 샘플링 되며, 동일한 파일에 저장됩니다.
그림 1: 여러대의 SCADAS 하드웨어를 광케이블(주황색)을 사용해서 연결하면 하나의 데이터 장치로 사용이 가능합니다.
1. 준비사항
각 SCADAS를 함께 연결하기 위한 모든 SCADAS Mobile, SCADAS Recorder, SCADAS Lab에는 그림 2와 같이 Master/Slave 모듈이 설치되어 있어야 합니다.
그림 2: Master/Slave 모듈이 SCADAS Mobile과 SCADAS Recorder는 전면에 있고, SCADAS Lab은 후면에 있습니다
Master/Slave 모듈에는 2개의 포트가 있으며, 2개의 광(optical fiber)케이블도 모듈과 함께 제공되고 SCADAS를 함께 연결할 수 있습니다(그림 3).
그림 3: SCADAS 하드웨어를 연결하는 광섬유 케이블.
2. 셋업방법
SCADAS의 Master/Slave 모듈은 다음과 같이 설정해야 합니다.
- Master SCADAS : Master/Slave 모듈에서 스위치를 M으로 설정하고, SCADAS의 랜케이블 연결은 Testlab이 설치된 PC와 연결합니다.
- Slave SCADAS : Master/Slave 모듈에서 스위치를 S로 설정하고, 이 때 이 프레임은 PC와 연결하지 않습니다. Slave SCADAS는 Master SCADAS 또는 다른 Slave SCADAS하고만 연결을 합니다.
Master/Slave모듈의 스위치 버튼은 그림 4-1 또는 4-2와 같이 설정을 해 줍니다.
그림 4-1 : SCADAS Recorder에서 Master/Slave 모듈의 스위치 위치

그림 4-2 : SCADAS Lab에서 Master/Slave 모듈의 스위치 위치.
2개의 SCADAS Mobile을 연결하려면 광케이블을 그림 5-1과 같이 cross로 설치합니다.
그림 5-1: Master SCADAS의 PRV를 Slave SCADAS의 NXT에 연결 또는 그 반대로 연결해 줍니다. (좌) SCADAS Mobile 연결 상태 (우) SCADAS Lab 연결 상태
그리고 SCADAS Lab과 SCADAS Mobile을 연결하는 경우에는 그림 5-2와 같이 SCADAS Lab에서 Mixed로 스위치 변경을 해 주어야 합니다.
그림 5-2: SCADAS Lab과 SCADAS Mobile을 연결 구성
광케이블은 Master SCADAS와 Slave SCADAS 사이에서 루프(Loop)를 형성하도록 설치되며, SCADAS의 PRV 커넥터는 다른 SCADAS의 NXT에 연결합니다. 루프(Loop)는 그림 6과 같이 2개 이상의 Slave SCADAS가 사용되는 경우에 특히 중요합니다. 여기에서 마지막 Slave SCADAS(NXT 포트)를 Master SCADAS(PRV 포트)에 연결하면 최종적으로 연결 루프가 완성됩니다.
그림 6: 여러대의 SCADAS하드웨어에서 마지막 Slave SCADAS가 Master SCADAS와 연결되어야 합니다.
3. 작동방법
Master/Slave 연결로 사용하는 SCADAS는 그림 7과 같이 특정 순서로 Power를 작동시켜야 합니다.

그림 7: Master SCADAS 보다 Slave SCADAS에 Power On을 먼저 해 주어야 합니다.
Slave SCADAS의 Power를 먼저 작동시키고, Master SCADAS에 전원 공급이 되어야 합니다. 만일 이 순서로 전원 연결이 되지 않는다면 PC의 Testlab 소프트웨어하고의 인터페이스에서 Slave SCADAS의 채널이 인식되지 않는 문제가 발생할 수 있습니다. 따라서 각각의 SCADAS하드웨어에서는 별도의 전원 코드를 필요로 합니다.
Slave SCADAS에 인터페이스 모듈이 장착되어 있다면 작동을 하지 않습니다(그림 8). 인터페이스 모듈에 있는 CAN 버스, rpm, out 채널은 slave scadas에서 작동하지 않습니다.
그림 8: Slave SCADAS의 인터페이스 모듈 및 채널(can, rpm, out) 사용이 불가능 합니다.
Simcenter Testlab과 연결하여 데이터 측정이 가능 합니다. 각 SCADAS의 모든 데이터는 전체 채널을 포함하는 하나의 time data(LDSF)로 저장됩니다(그림 9). Time data에 저장된 모든 채널의 데이터는 완전히 동기화 됩니다.

그림 9: Master/Slave 구성으로 데이터 측정을 하기 위한 최종 구성.
4. 전원차단
Master/Slave모드로 사용후 주의사항:
- Slave Scadas의 스위치를 다시 M으로 변경합니다. 만일 이렇게 하지 않고 Slave Scadas를 단독으로 사용하게 되면 인터페이스 모듈이 비활성화되어 있기 때문에 Testlab과 연결이 되지 않습니다.
- 반드시 각 SCADAS의 Power를 개별적으로 off 시켜야 합니다. Power는 Master/Slave로 연동되는 것이 아니므로 Master Scadas만 off시켰을 경우 Slave SCADAS Mobile에서 배터리 방전이 일어납니다.