Simcenter Testlab에서는 Colormap Display에서 Processing Cursor를 사용할 수 있습니다. 예를 들어 Colormap Display를 사용하면 Pressure 대 Frequency를 rpm의 함수로 나타낼 수 있습니다. Colormap Display는 소음 및 진동의 Analysis를 하는데 매우 유용한 기능을 제공 합니다.
1. Colormap Display 실행하기
Simcenter Testlab에서 "Create a Picture à Colormap à OK"(노란색 표시)를 클릭하면, Navigator에서 Colormap Display가 나타납니다. Colormap 바로 가기 버튼을 클릭할 수 있습니다(빨간색 표시됨).
2. Zooming 기능
Zooming 기능을 사용하면 Colormap Display를 쉽게 사용할 수 있습니다. 영역을 확대는 마우스를 클릭한 상태에서 드래그를 하면 되고, x축, y축 및 z축에서 사용할 수 있습니다. 원래대로 돌아가는 것은 키보드에서 백스페이스를 눌러주면 됩니다.
그리고 동시에 2개의 축에서 확대를 할 수 있으며, 예를 들어서 아래 그림과 같이 동시에 2축을 확대하려면 대각선 드래그를 하면 됩니다.
Colormap Display 에서 마우스 우클릭을 하면 " Mouse & Keyboard Tips"에서 추가적인 기능을 더보실 수 있습니다.
| Shortcut Key | Action | For which display |
Mouse | Drag horizontally | zoom in x-direction | all function displays |
| Drag vertically | zoom in Y-direction | all function displays |
| Drag diagonally | zoom in XY-direction | all function displays |
| Shift-drag horizontally | pan in x-direction | all function displays |
| Shift-drag vertically | pan in Y-direction | all function displays |
| Shift-drag on overview | pan over x-axis | upper/lower - overview |
| Shift-click on overview | pan over x-axis - shifts 1 range forward or backward | upper/lower - overview |
| Shift-scrollwheel on axis | scroll over axis | all function displays |
| Ctrl-scrollwheel on axis | zoom in/out on axis | all function displays |
| Ctrl-drag on axis | move axis position | all function displays |
| Ctrl-drag on splitter between upper and lower of a BODE | move splitter | Bode + Upper/Lower with 2 views |
| Ctrl-double click on Y-axis | expand axis | upper/lower (with more than 2 views) |
| Right-click on axis/curve/cursor/legend/empty space | axis/curve/cursor/legend/default popup menu | all function displays |
| Scrollwheel | Panning up/down | Table |
| Shift-scrollwheel | Panning left/right | Table |
| Ctrl-scrollwheel | Zooming (font sizing) | Table |
| Ctrl-right click (anywhere) | default popup menu of the display | all function displays |
| Double click on axis | "set fixed limits" menu comes up | all function displays |
| Double click on curve | "adjust curve properties" menu comes up | all function displays |
| Double click on cursor | "move to position" menu comes up | all function displays |
Keyboard | Backspace | UNDO last axis setting (up to 20) | all functions display |
| Cursor keys (no curves selected) | move selected cursor (normal interval) | all functions display |
| Shift-cursor keys (no curves selected) | move selected cursor (small interval) | all functions display |
| Cursor keys (with one or more curves selected) | move selected cursor to next/previous sample | all functions display |
| Ctrl-cursor keys (with one or more curves selected) | move selected cursor to next/previous local maximum | X axes only |
| Shift-O keys (with the display selected) | Switch between Overlaid/Stacked mode | Upper/Lower + Multi-trace display |
3. Processing and Weighting 기능
Colormap Display에서 마우스 우클릭 Processing에서 integration/differentiation 또는 weighting 을 바로 적용시킬 수 있습니다.
소음 분석의 경우에는 A- weighting 기능을 많이 사용하므로 아래와 같이 적용시킨 결과를 바로 볼 수가 있습니다.
4. Processing Cursors
processing cursor는 colormaps에서 마우스 우클릭을 하고 Add Processing Cursor에서 order를 선택하면, Cursor Processing 창이 나타납니다. Cursor Processing 창의 블록데이터를 마우스로 드래그 하여 오른쪽의 Front-back Display창으로 옮깁니다. 그런후 color map에 나타난 order cursor를 마우스로 움직이면, Front-back Display창과 연동되어 order 그래프가 나타납니다.
그리고 Cursor Processing 창의 블록데이터에서 마우스 우클릭을 하면 Parameter 설정을 유저가 원하는 값으로 변경하여 적용을 할 수 있습니다.
Add Processing Cursor에서 z를 선택하면, color map의 cursor를 움직이면 각 rpm에 대한 FFT 결과를 바로 우측 그래프에서 확인을 할 수 있습니다.
Add Processing Cursor에서 Frequency를 선택하면 주파수 구간의 진폭이 RPM 변화에 따라서 어떻게 변하는지를 확인 할 수 있습니다.
Add Processing Cursor에서 cross를 선택하면 color map에서 두 커서의 교차점으로 나타납니다. 사용가능한 기능으로는 z축 컷, 주파수 섹션, 옥타브 섹션 및 오더 섹션이 있습니다.
5. Order Overlay Feature
color map에는 관련성이 없는 여러 회전 소스의 복잡한 오더 성분들이 포함되어 있을 수 있습니다. 예를 들어서 하드브리드 자동차에서는 엔진과 전기 모터로 조합이 되어 있습니다. 아래 color map에서 모든 오던 성분들이 선형적으로 관련되어 있는 것은 아닌데요. 이것은 오더 성분이 하이브리드 자동차의 4가지 소스(전기 모터 2개, 엔진 및 구동축)에서 발생하기 때문입니다. 다른 소스의 오더는 아래 그림과 같이 다른 색상(밝은 회색, 분홍색, 빨간색, 보라색)으로 나타납니다.
Time tracking인 경우에는 order 커서 추가를 할 수 없습니다. 만일 Time tracking color map에서 다른 order 값을 보기를 원할 경우에 Order Overlay 기능을 사용할 수 있습니다. 5개의 동일한 color map에서 왼쪽은 4개의 그래프에서는 tracking을 rpm으로 변경하고 오른쪽 그래프에서는 time tracking으로 놓고 비교를 할 수 있습니다.
![111.jpg](media/0EM4O000003dbLs)
6. Detached Display
Simcenter Testlab에서는 분리된 디스플레이(detached display)를 사용할 수 있어 결과 비교를 좀 더 쉽게 확인 할 수 있습니다. detached display 버튼을 클릭하면, 새로운 창이 나타납니다. detached display 이에서 새로운 그래프를 클릭하고 add processing cursor에서 블록 데이터를 마우스로 드래그하여 줍니다. detached display 이는 processing cursor가 컬러맵 디스플레이에서 커서가 움직이면 함께 그래프가 변경됩니다.
7. 컬러맵의 축 회전
주파수 축이 수직이고 트랙킹 축이 수평이 되도록 컬러맵 디스플레이를 변경할 수 있습니다. 컬러맵에서 마우스 우클릭을 해서 옵션을 선택합니다. Colormap Options 창에서 Miscellaneous 탭에 있는 Orientation을 XZ에서 ZX로 선택합니다.
적용 후에 주파수와 트랙킹 축은 아래 그림과 같이 나타납니다. 하지만 커서 기능은 바뀌지 않습니다. 즉, 주파수 축은 x축, 진폭 축은 y축, 트랙킹 축은 z축으로 나타납니다.
8. 컬러맵의 색깔변경
컬러맵의 색상 변경이 가능합니다. y축에서 마우스 우클릭을 하면 color scale을 선택하고 아래 그림과 같이 Palette에서 새로운 컬러 선택이 가능합니다.
기본값은 AcousSens이며, 각 컬러 옵션은 아래 그림과 같습니다