Simcenter Testing Solutions
How to correcting the way for wrong sensitivity value after a measurement
2023-01-11T23:47:16.000-0500
Simcenter Testlab
요약
This article explain the correcting a wrong sensitivity value after a measurement.
You can change the sensitivity value through the time signal calculator in the Testlab.
세부 정보
센서의 감도값(sensitivity value)을 잘못 입력해서 데이터 측정을 한 경우에 감도값을 수정하는 방법
진동 측정을 위한 가속도 센서의 셋업에서 감도 10mV/g를 입력해야 하는데, 실수로 100mV/g를 입력했을 경우를 예로 들어 보도록 하겠습니다.
Testlab의 Channel Setup에서 Actual sensitivity를 100mV/g로 아래와 같이 입력하고 측정을 하였고,
측정후에 그래프의 Properties에서도 100mV/g로 표시되어 있는 것을 확인 할 수 있습니다.
그러면 원래 sensitivity인 10mV/g로 수정하는 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
1. Time Data Selection 클릭
2. …버튼 클릭
3. Input Basket 또는 Active Project중에서 데이터가 있는 위치를 선택하고 Replace버튼 클릭
4. 수정할 데이터 불러온걸 확인할 수 있음
5. 수정할 데이터의 view 클릭
6. 현재 측정된 레벨 크기를 확인
7. Formula에 CH3*(100/10)을 입력한다. 잘못입력된 감도값 100을 원래 값10으로 나눠준다. 여기서 CH3은 (5)에서 선택한 ID이므로, 각자 수정하고자 하는 CH번호를 입력해 주면됨
8. Calculate Selected 클릭
9. 올바른 감도값으로 계산된 CH4가 만들어짐
10. 기존의 감도값이 잘못 측정된 CH3을 선택하고
11. Remove channel을 선택해서 삭제한다
12. Save As 클릭해서 저장한다.
Testlab의 Navigator에서 그래프 결과를 비교해 보면 아래와 같습니다. sensitivity값을 잘못 입력하고 측정한 결과 : Red sensitivity값을 수정하고 다시 계산한 결과 : Green