본 자료는 Simcenter 3D Ray acoustics 에서 3D Countor Plot 의 결과를 모든 주파수의 결과를
OA Level 을 계산하여 1개의 3D Countor 로 그리는 것에 대해 설명합니다.
일반적으로 FEM acoustics 의 경우에는 결과가 OP2 이므로 Simcenter 3D 의 기본 기능을 이용하여 Pressure OA Level contour 를 그릴 수 있습니다. 하지만 Ray Acoustics 는 결과 파일이 달라서 Simcenter 3D 기본 기능을 이용하여 결과를 Plot 할 수 없습니다.
방법에 대해 설명하며 관련 프로그램과 자료 그리고 동영상을 업로드 하였으니 다운로드 받으시기 바랍니다.
1. 첨부되어 있는 MyScenarios 폴더를 C 나 D 에 복사 여기서 경로에 특수 문자나 한글 또는 띄어쓰기가 있으면 안됩니다.
2. 저장 위치에 대한 정보 변경
D에 저장한 MyScenarios 폴더 안에 userdirs.txt 를 open 하여 실제 위치로 수정
C: MyScenarios --> D: MyScenarios
3. 사용자 환경 변수 추가 내컴퓨터 - 속성 - 고급시스템 설정 - 환경변수 - 사용자변수 (시스템 변수아님) - 새로만들기
변수 이름: UGII_CUSTOM_DIRECTORY_FILE
변수값: 파일 찾아보기에서 userdirs.txt 선택하여 위치 선정후 확인
4. Scenario Based 에서 User Defined 확인 - Pressure Overall Level 이 추가 됨
5. 3D 결과
6. OA Level A 웨이팅 설정 Parameters - SPL Weighting

이상으로 마무리 합니다.
문의사항이 있거나 업로드한 MyScenarios 폴더를 찾을 수 없는 경우에는 하기의 메일로 문의 부탁 드립니다.
파일이 필요한 경우 메일로 송부해 드립니다.
조병옥 프로 (byoungok.jo@siemens.com)
감사합니다.