Create and change shortcuts for each function in Simcenter 3D
세부 정보
Simcenter 3D에서 각 기능들을 사용자가 원하는 단축키로 새로 생성하거나 기존 단축키 정보를 수정해 사용하는 방법은 아래와 같습니다. 1. Ribbon bar의 빈 공간에서 마우스 우측 버튼을 선택 후 Customize...를 선택합니다.
2. Shortcuts 탭에서 아래 Keyboard...를 선택합니다.
3. Categories와 Commands에서 단축키를 생성하고자 하는 항목을 선택합니다. 우측 하단 Press new shortcut key 란에 사용할 단축키를 입력하고 Assign을 선택하면 좌측 Current keys에 추가됩니다. 기존에 다른 Command에서 이미 설정된 단축키인 경우 하단 Status line에 알려주는 정보가 나타납니다. 그리고 단축키를 초기에 설정된 값으로 되돌리고자 하는 경우 Reset... 을 선택해 변경하거나 개별적으로 Remove를 선택해 생성한 단축키를 제거해 주시면 됩니다.