Simcenter 3D에서 FE mesh(2D or 3D mesh) 간에 간섭이 발생되었는지 체크하는 방법은 아래와 같습니다.
1. Simcenter 3D의 fem이나 sim에서 Check and Information 그룹 하위에 Interference Check를 선택합니다.

2. 간섭을 체크할 Mesh를 Select Objects에서 선택 후 Options를 정의합니다.
- Interference Between은 Mesh Collectors와 Meshes가 선택 가능하며 Mesh Collector를 선택하는 경우 같은 Mesh Collector 내에 포함된 Mesh들 간에는 체크하지 않습니다.
- Interference Type은 Intersections, Penetrations 중 하나를 선택하거나 All을 선택합니다.
3D Mesh 간 또는 3D Mesh와 2D Mesh 사이의 간섭은 Intersections으로 체크되며 2D Mesh 간의 두께를 고려한 간섭은 Penetrations로 체크됩니다.

3. 2D Mesh의 경우 Thickness option을 지정하게 됩니다.
- Thickness Source에서 Element Associated Data를 선택하는 경우 각 Mesh가 갖는 원래의 두께를 기준으로 Factor를 고려해 Penetrations를 체크하게 됩니다.
- Thickness Source에서 User Defined를 선택하는 경우 Element Thickness에 기입된 두께를 각 Mesh에 적용하여 Penetrations를 체크하게 됩니다.

4. 아래와 같이 3개의 3D Solid Mesh와 2개의 2D Shell Mesh가 존재하는 모델에서 Mesh들을 Select Objects으로 선택하고 Interference Check를 하면 Interference Check Navigator에서 간섭이 발생한 영역에 대해 Intersections와 Penetrations 정보를 나타내 줍니다.
체크된 각 리스트에서 마우스 우측 버튼을 눌러 간섭이 발생한 영역의 Element만 Show only(Display) 하거나 Group으로 생성, Translate Nodes 작업 등을 할 수 있습니다.