Simcenter Amesim Hydraulic properties data files in Amesim

2022-09-21T06:13:34.000-0400
Simcenter Amesim Automation Connect Simcenter System Simulation Client for Git Simcenter Amesim Teamcenter Share

요약

This is a tip for checking Hydraulic properties using in Amesim.


세부 정보

Hydraulic property component에서 Advanced using tables 설정시, Table에 대한 detail한 내용을 확인방법.

C:\Program Files\Simcenter\v1600\Amesim\libhydr\data ( library 마다 data 폴더에 기본 data 파일들 있음)
 
경로 폴더 내 각 fluid 파일들은 개씩 존재 합니다. Fluid_Bs.data or Fluid_Bt.data
Parameter의 “bulk modulus type” – adiabatic or isothermal에 따라 Bs 인지 Bt 인지 구분이 됩니다. 아래 예시 참고 하시기 바랍니다. (note pad에서는 정상적으로 열리고, 메모장에서는 글자가 깨져서 나옵니다. 참고 하십시요.)
  • hyd_heptane_Bs.data – adiabatic
  • hyd_heptane_Bt.data – isothermal


Hyunshik Kim, hyun.kim@siemens.com

KB 자료 ID# KB000065617_KO

내용

요약세부 정보

관련 구성 요소

Amesim Automation Connect