a_frontalel_scaled_dab.xml 파일을 확인 가능. 이 모델에 적용되어 있는 로드리미터 기준으로 설명
해당 파일은 안전벨트 및 에어백을 포함하고 있는 기본적인 정면 충돌 모델.
system 중 4번 system인 Belts system에 보시면 Retractor_jnt 라는 translate joint가 있는데(오른쪽 그림 하이라이트 표시), 예제 모델에서는 이 joint에 RESTRAINT를 적용하여 로드리미터를 구현함.
위 joint에 RESTRAINT.JOINT를 이용해서 joint가 특정 길이가 되면(프리텐셔너가 작동하면서 벨트 길이가 늘어나면서), force를 발생시켜서 벨트를 풀어주도록 적용. RESTRAINT.JOINT의 Q1 방향에 (X축 방향) Loadlimiter_char 라는 CHARATERISTIC.LOAD 가 적용되도록 하고, CHARATERISTIC.LOAD의 경우에는 아래 Loadlimiter_fun이라는 FUNCTION.XY의 그래프에 따라 적용되도록 하였는데, 이 함수는 아래 그림의 오른쪽 하단의 그래프를 따라 적용되는 것으로, -0.6m에서 -6000N의 힘을, 0.0m~0.4m 까지 3000N, 0.41m에서 1.3kN의 힘을 발생시키도록 지정되어 있음.
모델 해석 결과를 이용해서 로드리미터 작동을 설명하면, (Pane 2 : X방향 Retractor joint position, Pane 3 : joint 발생 N) 해석 초기엔 움직임이 없다가 프리텐셔너가 작동되면서 벨트가 당져지게되고, 이에 따라 Retractor 조인트가 움직이면서 로드리미터가 작동하기 시작. 이후 더미가 리바운드 될때까지 점차적으로 벨트를 풀어주게 작동.
결과적으로 이 모델에서 로드리미터는 0.015s~0.09s 사이에 작동.
이와 같은 원리로 적용하여 프리텐셔너 및 로드리미터를 위치시키고 싶은 위치에 조인트를 위치시켜 초기 position을 설정 후, 작동을 원하는 Force 값으로 그래프를 수정하셔서 활용이 가능함.